FETの状態がどのようになるか?

FET   型式NP50P04SDG について
データシートによると Vdsの値が-40Vの記載がありました。
Absolute maximum ratings の値の-40V の近辺の電圧を印加した場合、どのような状態になりますか?ON状態?、OFF状態?

Parents
  • ONかOFFかは、VDSでは決まらず、VGS(Gate電位がSource端子基準でどうなっているか)で決まります。

    Source=40V, Drain=0Vのときは、

    VGS(th)が、-1.6Vなので、Gate=38.4V以下のときはON。Gate=38.4V以上のときは、OFF。(VGS(th):しきい値電圧には、製造ばらつきや温度依存性があります。とある電圧(-1.6Vtyp)できっかり、物理的なスイッチのようにON/OFFが切り替わるわけではありません。)

    データシートの4ページ目(一番右上のグラフ)に、VGS-IDのカーブがあります。このグラフによると、25℃の場合は、

    Source=10V, Drain=0V, Gate=7.6V(VGS=-2.4Vのとき)にした場合に、Source-Drain間に1A程度の電流が流れます。(このグラフはVDS=10Vですが、VDSを40Vとしても、VGS(th)の値はそれほど変わりません。)

    250uAの電流が流れ始める電圧が、Gate=8.4V(VGS=-1.6V)のところです。VGSがどの電圧で(=どのぐらいの電流が流れた場合=ON抵抗が何Ωになった際に)ON/OFFと感じるかは、人それぞれといったところもあると思います。

    (VDSに、-40Vよりも(感覚的にはなかり)高い電圧をかけると、どこかでアバランシェブレークダウン、Source→Drainに電流が突き抜ける現象が起こると思います。-40V近傍では起こらないと思いますが、絶対最大定格の-40Vを超えた場合は、何が起こっても文句は言えません。)

Reply
  • ONかOFFかは、VDSでは決まらず、VGS(Gate電位がSource端子基準でどうなっているか)で決まります。

    Source=40V, Drain=0Vのときは、

    VGS(th)が、-1.6Vなので、Gate=38.4V以下のときはON。Gate=38.4V以上のときは、OFF。(VGS(th):しきい値電圧には、製造ばらつきや温度依存性があります。とある電圧(-1.6Vtyp)できっかり、物理的なスイッチのようにON/OFFが切り替わるわけではありません。)

    データシートの4ページ目(一番右上のグラフ)に、VGS-IDのカーブがあります。このグラフによると、25℃の場合は、

    Source=10V, Drain=0V, Gate=7.6V(VGS=-2.4Vのとき)にした場合に、Source-Drain間に1A程度の電流が流れます。(このグラフはVDS=10Vですが、VDSを40Vとしても、VGS(th)の値はそれほど変わりません。)

    250uAの電流が流れ始める電圧が、Gate=8.4V(VGS=-1.6V)のところです。VGSがどの電圧で(=どのぐらいの電流が流れた場合=ON抵抗が何Ωになった際に)ON/OFFと感じるかは、人それぞれといったところもあると思います。

    (VDSに、-40Vよりも(感覚的にはなかり)高い電圧をかけると、どこかでアバランシェブレークダウン、Source→Drainに電流が突き抜ける現象が起こると思います。-40V近傍では起こらないと思いますが、絶対最大定格の-40Vを超えた場合は、何が起こっても文句は言えません。)

Children
No Data