RX231 MD USB Direct ドライバを正常にする方法は?

こんにちは、ニックダラスと申します。投稿はまだ数回程度です。
RX231 MD をONとして、PCとターゲットボードをUSBケーブルで繋ぎ、PCのデバイスマネージャーでドライバ状況を見ると、ドライバの状況が2パターンあります。
警告のようなマークを消すヒントをいただきたく、よろしくお願いいたします。もう一つのPCはちゃんとドライバがインストールされていて、動作してます。
ドライバ状況をプリントしたので、添付いたします。

Parents Reply Children
No Data