RTK5RX65N0C00000BR 動かない 初心者

マイコン、初心者です。表題のターゲットボードを使用し、AD9833(信号発生器)にて信号を出力してみたいと思いいざ、プログラムを書いて実行してみるとまったく動いている気配がありません。クロック設定などはtargetboard for RX65N のボードサプライパッケージ?をダウンロードし使用しています。
何が足りないのか、いろいろ分からないなりに調べつつ試している最中ですが動く気配がなく困っております、、汗
何か、とんでもない欠陥や見落としがあると思うのですが、、
どなたか、教えてください。
コードとクロック設定やデバック構成などのスクショを添付しました。











/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/395/rxdeAD9938.txt

Parents Reply Children