マイコン、初心者です。表題のターゲットボードを使用し、AD9833(信号発生器)にて信号を出力してみたいと思いいざ、プログラムを書いて実行してみるとまったく動いている気配がありません。クロック設定などはtargetboard for RX65N のボードサプライパッケージ?をダウンロードし使用しています。何が足りないのか、いろいろ分からないなりに調べつつ試している最中ですが動く気配がなく困っております、、汗何か、とんでもない欠陥や見落としがあると思うのですが、、どなたか、教えてください。コードとクロック設定やデバック構成などのスクショを添付しました。/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/395/rxdeAD9938.txt
クロックの設定ですが、CPUを16MHzで動かす設定としているので、ちょっともったいないかと思います。
設定は一例ですが、PLLを使うと、HOCOベースで120MHz動作とする事が出来ます。
クロック設定を、スマートコンフィグレータで行っている場合は、
#include "r_smc_entry.h"
#include <math.h>
#include <stdint.h>
r_smc_entry.h をインクルードするのがお勧めです。(スマートコンフィグレータでモジュールを追加した際は、左記のファイルをインクルートしておけば、スマートコンフィグレータのAPI関数が普通に使えます。)
「動く気配がない」のレベルが判らないのですが、貼り付けられているファイルをコピペして、ビルド&デバッガツールにダウンロードしましたが、
resetprg.c内でブレークして、緑の矢印を押すと、
メイン関数に飛んできたので、ステップ実行や変数値をモニタする事でデバッグ可能かと思います。
(動作の期待値と、どのレベルで止まっているのかが判らないので、イマイチ何を言えば良いのか?です)
(1)コンパイル・ビルドエラーが出る
(2)デバッガ接続ができない
(3)期待した動作にならない
→私がコピペで実行する限りでは、(2)まではクリアしています。(3)は、手元にAD9833にアクセス出来る環境がないので、こちらでは動作を見られません。
ぱっとソースを見て言えることは、PFSレジスタの設定を行っていますが、PFS設定の前にプロテクトレジスタ解除
MPC.PWPR.BIT.B0WI = 0; MPC.PWPR.BIT.PFSWE = 1;
が必要です(どこかで行っていれば良いのですが。)
tfさま進展がありました。ようやく、三角波、2khzを出力できました。前回と修正した点はtfさまにアドバイスいただいた以下を追加したのと、確実に送信完了したかを確認する文を追加しました。MPC.PWPR.BIT.B0WI = 0; MPC.PWPR.BIT.PFSWE = 1;MPC.PA5PFS.BYTE = 0x0D; // RSPCKA MPC.PA6PFS.BYTE = 0x0D; // MOSIA本当にありがとうございました。
//ビットレートは1Mbps/8 //SPI2 #include "r_smc_entry.h" /* 定数定義 */ #define FSYNC_LOW() (PORTC.PODR.BIT.B0 = 0) #define FSYNC_HIGH() (PORTC.PODR.BIT.B0 = 1) const float REF_FREQ = 25000000UL; // AD9833の基準クロック(25MHz) /* 波形タイプ */ typedef enum { SINE_WAVE = 0x2000, // 正弦波 TRIANGLE_WAVE = 0x2022, // 三角波 SQUARE_WAVE = 0x2028 // 矩形波 } AD9833_WaveType; /* プロトタイプ宣言 */ void init_SPI(void); void WriteRegister(uint16_t data); void AD9833reset(void); void AD9833setFrequency(uint32_t frequency, AD9833_WaveType waveform); void init_SPI(void) { /* モジュールストップ解除 */ SYSTEM.MSTPCRB.BIT.MSTPB17 = 0; /* ピン設定: RSPCKA、MOSIA */ MPC.PWPR.BIT.B0WI = 0; MPC.PWPR.BIT.PFSWE = 1; MPC.PA5PFS.BYTE = 0x0D; // RSPCKA MPC.PA6PFS.BYTE = 0x0D; // MOSIA PORTA.PMR.BIT.B5 = 1; PORTA.PMR.BIT.B6 = 1; /* RSPI停止 */ RSPI0.SPCR.BIT.SPE = 0; /* RSPI設定 */ RSPI0.SPPCR.BYTE = 0x00; RSPI0.SPCKD.BYTE = 0x00; RSPI0.SSLND.BYTE = 0x00; RSPI0.SPND.BYTE = 0x00; RSPI0.SPCR2.BYTE = 0x00; // 16ビット、MSBファースト、SPIモード2(CPOL=1, CPHA=0) RSPI0.SPCMD0.WORD = 0x0F02; /* RSPI開始 */ RSPI0.SPCR.BYTE = 0x48; // MSTR=1, SPE=1 } void WriteRegister(uint16_t data) { FSYNC_LOW(); // 送信レジスタに16ビット書き込み (WORDアクセス) RSPI0.SPDR.WORD.H = data; // 送信バッファエンプティフラグ (SPTEF) が1になるまで待機 // SPTEF=1は、送信バッファに次のデータを書き込める状態を示します。 // ただし、これだけでは転送が完全に完了した保証にはなりません。 while (!RSPI0.SPSR.BIT.SPTEF) { // 送信完了待ち } // より確実に転送完了を確認したい場合は、 // RSPIがアイドル状態になるのを待つ(IDLNF=0になるまで待機)ことも検討します。 while (RSPI0.SPSR.BIT.IDLNF) { // RSPIがアイドル状態になるまで待つ } FSYNC_HIGH(); } void AD9833reset(void) { WriteRegister(0x0100); R_BSP_SoftwareDelay(10, BSP_DELAY_MILLISECS); } void AD9833setFrequency(uint32_t frequency, AD9833_WaveType waveform) { if (frequency > (REF_FREQ / 2)) { return; // エラーチェック } uint32_t freqWord = (uint32_t)((frequency * (1ULL << 28)) / REF_FREQ); uint16_t MSB = (uint16_t)((freqWord & 0xFFFC000) >> 14); uint16_t LSB = (uint16_t)(freqWord & 0x3FFF); MSB |= 0x4000; LSB |= 0x4000; WriteRegister(0x2100); WriteRegister(LSB); WriteRegister(MSB); WriteRegister(0xC000); WriteRegister((uint16_t)waveform); } void main(void) { R_Systeminit(); init_SPI(); R_BSP_SoftwareDelay(50, BSP_DELAY_MILLISECS); AD9833reset(); R_BSP_SoftwareDelay(50, BSP_DELAY_MILLISECS); uint32_t frequency = 2000; AD9833setFrequency(frequency, TRIANGLE_WAVE); while (1) { // メインループ } }