RZ/V2MAのmicro SDカードについて

お世話になります。

RZ/V2MAのソフト開発環境を構築しており、Windows PC(Surface)にUbuntu 20.04 LTSを導入して動かしています。micro SDはある程度 環境構築ができているものを使おうとしているのですが、新たにソフトをインストールするにはLinuxでSDカードの方に書き込む必要があると考えられます(micro SDをボードに挿入しコンソールを通して起動することはできています)。経緯を説明しますと、Surfaceにはmicro SDの端子はなく、USB-Aの変換アダプタを介して接続させました。変換アダプタにはmicro SDのコネクタがあるので直挿しです。Windowsのusbipdを使ってLinuxでUSBを認識させることに成功したのですが、そこからSDカードをマウントする際に「第二パーティション」と呼ばれるものが見当たりません。

初心者ですので、うまく説明できていないかもしれませんが、お尋ねしたい内容は下記の通りです。

1) 上のような状況で、「第二パーティション」を確認するにはどうしたら良いでしょうか。確認できない場合はどうしたら良いかも教えてくださいますでしょうか。
  表示されるであろう「デバイスファイル名」も見方がよく分からないので併せて教えてくださいますようお願いいたします。

2) micro SDカードの中にもフォルダがいくつかあると思うのですが、そこにアクセスするにはどうしたら良いでしょうか。良いマニュアルがあれば教えてくださると幸いです。
 なお、WindowsでUSBを認識させた時にフォルダに表示されたものを画像に添付いたします。
 バイナリファイルなので、Windowsのフォルダからダイレクトにアクセスできないことは確信しております・・・。本来ならばUbuntuによりアクセスするのでしょう。

3) SDカードをボードに挿し、コンソール経由でフォルダの中身を見れたりしますでしょうか(多分、コンソール通信ではファイルのやり取りはできないと思いますが・・・)。

内容が多くて大変申し訳ございません。本当に初心者ですので、詳しく教えていただけますと幸いです。説明不足な点もあるかもしれません。その際はご回答を踏まえて私の方で確認しながら、教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。

Parents
  • まず、構築している RZ/V2MA のソフト開発環境について、確認したいです。

    「RZ/V Verified Linux Package Start-Up Guide for RZ/V2MA」のマニュアルをチラ見すると、Windows PC と Linux PC の 2 台の PC を使うことを前提に書かれているようです。Bena さんは、1 台の Windows PC で間に合わせようとして苦戦しているようですが、正しいですか?

    そうした場合の代表的な対策としては、次のような方法があります。
    (1) 1 台の PC に Windows と Linux をインストールして、デュアルブートで切替える
    (2) Linux を Windows 上の仮想化ソフトウェア(VirtualBox、VMWare 等)で実行する
    (3) Linux は、Windows の WSL2(Windows Subsystem for Linux 2)を使う

    「Windows の usbipd を使って Linux で」と書かれているので、(3) でしょうか?

    (3) だとして Bena さんの状況をみると、多分、

    usbipd を使うには、WSL2 の Linux カーネルのソースを入手し、そのコンフィギュレーションを usbipd 対応に変更してビルドし直し、.wslconfig で WSL2 カーネルとして使用できるように設定する必要があります。
    これをしていない(あるいは正しく出来ていない)のだと思うのですが、どうですか?

    行っていないなら、ネットなどで方法を調べて行なってください。

    正直、「本当に初心者」には、難しいかもしれません。また、説明する方も大変です(汗
    個人的には、2 台の PC を使った環境に近い (1) や (2) の方法をお奨めします。

    【追加】

  • 追加です。

    もし、Bena さんが「WSL support · dorssel/usbipd-win Wiki · GitHub」のページを見て環境設定しているなら、カーネルコンフィギュレーションに、赤字の設定を追加してください。

    Device Drivers -> USB Support
    Device Drivers > USB Support > USB Mass Storage Support
    Device Drivers -> USB Support -> USB announce new devices
    Device Drivers -> USB Support -> USB Modem (CDC ACM) support
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> VHCI HCD
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> Debug messages for USB/IP
    Device Drivers -> USB Serial Converter Support
    Device Drivers -> USB Serial Converter Support -> USB FTDI Single port Serial Driver

    ビルドし直したカーネルで WSL2 を起動すれば、lsusb で、

    $ lsusb -t
    /: Bus 001.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=vhci_hcd/8p, 480M
    |__ Port 001: Dev 002, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
    /: Bus 002.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=vhci_hcd/8p, 5000M

    microSD が見え、デバイスファイルも、例えば、

    $ ls /dev/sd*
    /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sdd1 /dev/sdd2

    のように、microSD 全体(/dev/sdd)、第1パーティション(/dev/sdd1)、第2パーティション(/dev/sdd2)が見えるようになるはずです。その後、

    $ sudo mount /dev/sdd2 /media
    $ ls /media

    のようにして、内容を確認してください。

Reply
  • 追加です。

    もし、Bena さんが「WSL support · dorssel/usbipd-win Wiki · GitHub」のページを見て環境設定しているなら、カーネルコンフィギュレーションに、赤字の設定を追加してください。

    Device Drivers -> USB Support
    Device Drivers > USB Support > USB Mass Storage Support
    Device Drivers -> USB Support -> USB announce new devices
    Device Drivers -> USB Support -> USB Modem (CDC ACM) support
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> VHCI HCD
    Device Drivers -> USB Support -> USB/IP -> Debug messages for USB/IP
    Device Drivers -> USB Serial Converter Support
    Device Drivers -> USB Serial Converter Support -> USB FTDI Single port Serial Driver

    ビルドし直したカーネルで WSL2 を起動すれば、lsusb で、

    $ lsusb -t
    /: Bus 001.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=vhci_hcd/8p, 480M
    |__ Port 001: Dev 002, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
    /: Bus 002.Port 001: Dev 001, Class=root_hub, Driver=vhci_hcd/8p, 5000M

    microSD が見え、デバイスファイルも、例えば、

    $ ls /dev/sd*
    /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sdd1 /dev/sdd2

    のように、microSD 全体(/dev/sdd)、第1パーティション(/dev/sdd1)、第2パーティション(/dev/sdd2)が見えるようになるはずです。その後、

    $ sudo mount /dev/sdd2 /media
    $ ls /media

    のようにして、内容を確認してください。

Children
No Data