初めまして。Component編受講前に前回セミナーのおさらいをしておこうと第6章のデバイスへの書き込みを試しているのですがTestModeにて最終段の出力LEDのチェックボックスが選択出来ません。
環境は先行ボード+TSSOPソケット、使用チップはSLG46827-AGです。
ご助言よろしくお願いいたします。
Ookiさん、お問い合わせありがとうございます。
GreenPAK Advanced Development Boardについて、PIN2とVDD2側(黄色)の端子はLEDに接続できない仕様となっております。
そのため、SLG46827-AGのIO0、7~14はLEDチェックボックスを選択することができません。
以上、よろしくお願いいたします。
yusuke様。ご返信ありがとうございます。
出力PIN18(IO1)に変更致しましたら、無事にLチカさせることが出来ました。ありがとうございました!!