そこそこの種類のGPAKを使わせていただいております。
さて、評価を行ったつもりのSLG46108Vを使用する段階になり、新たな問題に遭遇しました。今まで同等の回路をグルーロジックで構成していて、特段問題が生じていなかったので単純にGPAKで置換する目論見。評価と言っても単電源でI/Oのタイミングが担保できているかを見た程度。しかしながら実際に通電すると過電流で発熱する問題に遭遇。今回周辺回路は5V、GPAKはその5Vから少々遅れて生成される3.3Vといった2電源構成。5Vないし3.3Vの単電源であれば発熱なし、回路が機能しているかは未確認。
あまり気遣う事をしなくなった異電源やラッチアップを疑わざるを得ない状況であるかを確認できればと思い問い合わせてみました。
たかぶー様
お問い合わせ有難うございます。ご評価時の周辺回路の電源電圧が5VでGPAKの電源電圧は3.3Vということでしょうか?GPAKの端子に、5Vの信号は接続されているでしょうか?もし、そのような接続があると、以下の絶対最大定格に記載のあるDC input voltage: VDD + 0.5V を超えることになります。その場合には、該当する入力端子から電流が流れ込み、それをきっかけに電源に大きな電流が流れます。
その点は、大丈夫でしょうか?ご確認頂けますか?