OSCについて

お世話になります

OSCについての質問ですが、外部CLKで分周器として使用しようとしています。
この時、外部CLKの最大周波数はどの程度まで動作可能でしょうか?
内部発振器の周波数程度が目安になるのでしょうか?
高い分数比率まで機能があるOSCは、内部発振器は低い周波数になっています。
それともデータシートに書いてある、遅延(tpd)やDFFのセットアップ時間を目安にしてもよいのでしょうか?
後者であれば、例えばOSCが複数あり内部発振器の周波数20M~2kHzのどのOSCも同じくらいの周波数で(この場合は20MHzだと思いますが)分周動作可能で合っているでしょうか?
OSCの内部回路が同期回路で設計・実装されているのであればこうなると思います。

お手数ですが、ご確認よろしくお願いいます。