MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築できず、Armのクロスコンパイラとwindows build toolをnodejsを用いず、別々でインストールして行いました。何か助けになるようなご意見ございましたらよろしくお願いいたします。
(組込の世界に入ったばかりで用語等不備がありましたら申し訳ありません)
エラーだけ見せられても...(エラーの内容は「問題」じゃなくてコンソールを見てください。)
どのプロジェクトをどのコンパイラでビルドしたとか、その状況に至るまでの手順は書いて欲しいです。[追記]これの手順をそのまま実行(e² studioではなく素のeclipse/CDT+GCCでビルド)したと言うこと?
DA16600 Matter Getting Started Guidehttps://www.renesas.com/jp/ja/document/mas/da16600-matter-getting-started-guide