MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築できず、Armのクロスコンパイラとwindows build toolをnodejsを用いず、別々でインストールして行いました。何か助けになるようなご意見ございましたらよろしくお願いいたします。
(組込の世界に入ったばかりで用語等不備がありましたら申し訳ありません)
すみません。教えてください。コマンドプロンプトからxpm install --global @xpack-dev-tools/[email protected]上記のファイルをダウンロードしたいのですが、error: Package '@xpack-dev-tools/[email protected]' not foundlog.warning is not a functionと出てしまいます。対処法等ありましたらお願いします.
{追記}Eclipseでと言われてしまったのでEclipseでやろうとしています...