MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築できず、Armのクロスコンパイラとwindows build toolをnodejsを用いず、別々でインストールして行いました。何か助けになるようなご意見ございましたらよろしくお願いいたします。
(組込の世界に入ったばかりで用語等不備がありましたら申し訳ありません)
ありがとうございます。buildtoolも同様にダウンロードしてますか。
はい。buildtoolもです。GitHubのポータルページ:https://github.com/xpackxPack Windows Build Tools:https://github.com/xpack-dev-tools/windows-build-tools-xpack/releases
すみません。一点よいでしょうか。
build前に下図のような警告文ってでましたか。build後にデバックしようとした際にDa16600のfirmwareの更新のところでエラーが出てデバックできませんでした。なので上図の警告文が影響してbuildがうまくできていないと考えました。