MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築できず、Armのクロスコンパイラとwindows build toolをnodejsを用いず、別々でインストールして行いました。何か助けになるようなご意見ございましたらよろしくお願いいたします。
(組込の世界に入ったばかりで用語等不備がありましたら申し訳ありません)
CDTのC/C++ツールチェーンの設定の中にINCLUDEパス設定項目があって、同じ内容が二つあることの警告だと思います。ここまで書けばたどり着けますよね?ビルド構成が複数ある場合は全部確認するのを忘れないように。
お疲れ様です。全て確認して重複が見つからなかったので、ほかにこの警告文を消す方法があるのかと思いお聞きしました。