DA16600を用いたMatterについて

MatterのSDKを基にEclipseを用いてbuildを試みたのですが、ERRORがたくさん出てきます。

また、DA16600_matterのガイドPDF?のように環境構築できず、Armのクロスコンパイラとwindows build toolをnodejsを用いず、別々でインストールして行いました。

何か助けになるようなご意見ございましたらよろしくお願いいたします。

(組込の世界に入ったばかりで用語等不備がありましたら申し訳ありません)

Parents Reply Children
  • お疲れ様です。
    build後にTeratermにてファームウェアの更新を行おうとした(ボーレート:230400, )のですが、下図のような表記が出て更新できなかったのでbuildがうまくできていないと考えました。

    用いているマイコンDA16600MOD-DEVKT

    コントロール→マクロでttlファイルを選んで更新を試みました。