いつもお世話になっております。ご教授お願い致します。
SH7269で7インチLCDパネル(800×480)を制御しようと現在検討しております。
初歩的な質問(ハードより?)ですが、LCDパネルの制御信号に、
DEモードとSYNCモードを選択するピンがあります。
このモードの違い(扱う信号が違うのはわかっております)を教えていただきたいです。
『何ができて、何ができない』などの違いが知りたいです。
よろしくお願い致します。