お世話になっております.
SH2AのSH7254Rマイコンを使っています.
このマイコンの外部バス(図1参照)にSRAMを接続し,
0x0200 0000 から4MBのアドレスを割り当てて動作させております.(図2)
今まで,プログラム領域(P, Cセクション)は内蔵ROM,
staticな変数領域(Bセクション,Dセクションによって初期化されたRセクション)はSRAM,
スタックはマイコン内蔵RAM
を用いて動作させておりました.
先日,プログラム領域もROM化支援機能によってSRAMに割り当てて動作をさせたところ,
正常に動作しているものの,実行速度が5倍程度遅くなる,という結果となりました.
この速度低下の原因と,
速度低下を防ぐ方法,もしくは緩和する方法がありましたら,お伝えくださいませ.
どうぞよろしくお願いいたします.
図1
図2