書き込み方法による 動作不良

お世話になります

RA6M5 でのカスタムボードを制作。
TCP/IPサーバ 及び FTPクライアントとして 動作させています。
書き込み手順による動作不良で困っています

新規ボードに対して(1度もマイコン書き込みを行っていないものについて)

(1) E2Studioより SWDで書き込み
--->動作OK

(2) Renesas Flash Programmer で ブートモード USBFSによる Hexファイル書き込み
--->動作不良

(3) (1) のあとの (2)
--->動作OK

この違いは一体何でしょう
助言いただきたく よろしくお願いします。

Parents
  • (2)をトライしたときにMDピンはRFP使用中はずっとLowを継続させていますか?途中でHighにしてはダメなようなことを別の書き込みで見た記憶があります。

  • お返事ありがとうございます。
    MDピンは LOW継続、 書き込みも正常に終了します
    解せないのは 1度 E2Studioで書き込んだ後なら
    全ブロック消去で Renesas Flash Programmer での 書き込みでも 正常動作できるのです

  • Low継続で解決したようですね。個人的な意見MDピンの評価はRESピンがHighになってBOOTプログラムが起動する時のみの評価にして欲しい。

    (3)の条件ですが、E2Studioを使った時、エミュレータは外してないのでは?TCKピンはMDピンと回路上でショートされていておそらくその時にLowに落ちていたのだと思います。

Reply
  • Low継続で解決したようですね。個人的な意見MDピンの評価はRESピンがHighになってBOOTプログラムが起動する時のみの評価にして欲しい。

    (3)の条件ですが、E2Studioを使った時、エミュレータは外してないのでは?TCKピンはMDピンと回路上でショートされていておそらくその時にLowに落ちていたのだと思います。

Children
No Data