端子名の接尾語について

stlと申します。

TXD1_AやTXD9_Bなどの_Aや_Bなどの接尾語はどういう意味なのでしょうか?

また、接尾語のアルファベットが異なっても、端子名が同じであれば、同じ機能として使用できると思ってよいでしょうか?

マニュアルには以下のように書かれていました。

「端子名には、_A、_B、_C、_D、_E、および_F という接尾語が付加されています。これらの接尾語は、機能の割り当て
時には無視できます。」

Parents
  • その部分は「所属グループ」という名称になります。

    ハードウェアマニュアルには所属グループということと電気特性がグループごと違い説明されていることが書かれているのみですが、私の理解は各機能ピンは複数のピンに割り当てられるけど、いくつかのピンの電気的な特性が異なるので電気特性を確認する際に所属グループを使って確認できるようになっているのだという認識です。I2Cとかでは電流のドライブ能力によって扱える通信速度が違うので所属グループを統一する必要があるでしょうけど、SCIをUARTとして使う分には所属グループが混在しても問題はないと思います。

  • Anonymous
    Anonymous in reply to Yamamoto

    RA2E1の「Renesas RA2E1 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の資料には、所属グループという単語が出てこないのですが、どのマニュアルだと所属グループの説明があるのでしょうか?

Reply
  • Anonymous
    Anonymous in reply to Yamamoto

    RA2E1の「Renesas RA2E1 グループユーザーズマニュアル ハードウェア編」の資料には、所属グループという単語が出てこないのですが、どのマニュアルだと所属グループの説明があるのでしょうか?

Children