端子名の接尾語について

stlと申します。

TXD1_AやTXD9_Bなどの_Aや_Bなどの接尾語はどういう意味なのでしょうか?

また、接尾語のアルファベットが異なっても、端子名が同じであれば、同じ機能として使用できると思ってよいでしょうか?

マニュアルには以下のように書かれていました。

「端子名には、_A、_B、_C、_D、_E、および_F という接尾語が付加されています。これらの接尾語は、機能の割り当て
時には無視できます。」

Parents
  • Anonymous
    Anonymous

    RX621ですと、ピンの切り替えでAとBが有ります。

    RX62Nグループ、RX621グループユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0033JJ0140 )

    の664頁 17.1.2.22 ポートファンクションレジスタF(PFFSCI) です。

Reply
  • Anonymous
    Anonymous

    RX621ですと、ピンの切り替えでAとBが有ります。

    RX62Nグループ、RX621グループユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0033JJ0140 )

    の664頁 17.1.2.22 ポートファンクションレジスタF(PFFSCI) です。

Children
No Data