RA6E1 イーサネット送信 RA Serial Bootインターフェース接続とは?

FSPを使用して、イーサネットテストプログラムを作成しました。

リンク検出は動作するのですが、送信してもTX_ENピンなどが動作しません。

FAQ 2001354

ja-support.renesas.com/.../20542987

を見つけて、レジスタを調べると記述と同じ問題が起きていました。

ldファイル・cファイルについてはFSP側で対策されているらしく、自動生成されています。

サポート記述に 【ユーザの外部デバッグプローブハードウェアがRA Serial Bootインターフェース接続をサポートしていない場合は、別途シリアル変換ケーブルなどを用意し、RFP(Renesas Flash Programmer)を使用してプログラムすることもできます(図4)。】と書いてあるのですが、

[RA Serial Bootインターフェース接続をサポートしていない]デバッグプローブとはどれのことかわかりますでしょうか?

現状、E2Liteを使用しております。

Parents
  •  書き込み方法による 動作不良 

    上記スレッドと関連する可能性があると思います。

    TrustZone対応マイコンは、フラッシュオプションでSRAMのセキュア/非セキュア領域の設定があります。EDMACで使用するメモリ(送受信バッファやディスクリプタ)は「非セキュア」な領域に配置されなれければなりません。

    (メモリの配置アドレスと非セキュア領域のBoundary設定が妥当でなければ、Etherが動きません。)

    フラッシュオプションの(Boundary領域)変更は、ブートモードで接続して設定する必要があります。E2Liteは、ブートモード接続に対応しています。RFP(RenesasFlashProgrammer)での接続時、「2-wire UART」を選んで接続してください。(SWD接続の場合は、ブートモード接続にならないので、フラッシュオプションの変更が出来ません。)

    ([RA Serial Bootインターフェース接続をサポートしていない]デバッグプローブが具体的にどの様なデバッガを指してるのかは判りません。E2, E2Lite, J-Linkなどは、ブートモード接続をサポートしています。USB-Serial変換ケーブルなども、ブートモード接続に使えます。)

  • ether_do_link内の

    /* Enable EDMAC receive */

    p_reg_edmac->EDRRR = 0x1;

    上記を実行した際にEtherC-EDMAのEESR(ステータス)にADE(アドレスエラー)が出ている状態です。

    TrustZoneエラーフィルタを確認するとエラーになっているので正しく設定できていないのかもしれません。

    現状、Secure:248kb Non-Secure:8kbに設定しています。

    ------------------------------------以下 mapファイル------------------------------------

    0x00002000 RAM_NS_BUFFER_BLOCK_LENGTH = DEFINED (RAM_NS_BUFFER_LENGTH)?ALIGN (RAM_NS_BUFFER_LENGTH, 0x2000):0x0

    0x00000c40 RAM_NS_BUFFER_LENGTH = DEFINED (RAM_NS_BUFFER_LENGTH)?RAM_NS_BUFFER_LENGTH:0x0

    0x2003f3c0 RAM_NS_BUFFER_START = ((RAM_START + RAM_LENGTH) - RAM_NS_BUFFER_LENGTH)

    0x2003e000 RAM_NS_BUFFER_BLOCK_START = ((RAM_START + RAM_LENGTH) - RAM_NS_BUFFER_BLOCK_LENGTH)

  • ちょっと試してみましたが、私の環境でも

    FSPでEtherのスタックを追加した単純なプロジェクトを作成してビルドすると、

    SRAM_Secure 248kB

    SRAM_NSC 0kB

    SRAM_Non-Secure 8kB

    になりました。その値をマイコンチップに反映させました。

    mapファイルでEDMACがアクセスするバッファの配置アドアレスを確認しましたが、

    .ns_buffer.eth
                    0x2003f3e0      0xc20 ./ra_gen/hal_data.o
                    0x2003f3e0                g_ether0_tx_descriptors
                    0x2003f3f0                g_ether0_rx_descriptors
                    0x2003f400                g_ether0_ether_buffer0
                    0x2003fa00                g_ether0_ether_buffer1

    SRAM_Non-Secure 8kB内に配置されていましたので、Boundaryの問題はありません。

    #include "hal_data.h"
    
    #define ETHER_EXAMPLE_MAXIMUM_ETHERNET_FRAME_SIZE     (1514)
    #define ETHER_EXAMPLE_TRANSMIT_ETHERNET_FRAME_SIZE    (60)
    #define ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS              0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x01
    #define ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS         0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x02
    #define ETHER_EXAMPLE_FRAME_TYPE                      0x00, 0x2E
    #define ETHER_EXAMPLE_PAYLOAD                         0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
    
    /* Receive data buffer */
    static uint8_t gp_read_buffer[ETHER_EXAMPLE_MAXIMUM_ETHERNET_FRAME_SIZE] = {0};
    /* Transmit data buffer */
    static uint8_t gp_send_data[ETHER_EXAMPLE_TRANSMIT_ETHERNET_FRAME_SIZE] =
    {
        ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS, /* Destination MAC address */
        ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS,      /* Source MAC address */
        ETHER_EXAMPLE_FRAME_TYPE,              /* Type field */
        ETHER_EXAMPLE_PAYLOAD                  /* Payload value (46byte) */
    };
    
    FSP_CPP_HEADER
    void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
    FSP_CPP_FOOTER
    
    /*******************************************************************************************************************//**
     * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
     * is called by main() when no RTOS is used.
     **********************************************************************************************************************/
    void hal_entry(void)
    {
        /* TODO: add your own code here */
    
        fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
    
        //PHY chip RESET
        R_PORT4->PODR_b.PODR5 = 0;
        R_PORT4->PDR_b.PDR5 = 1;
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        R_PORT4->PODR_b.PODR5 = 1;
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    
        /* Source MAC Address */
        static uint8_t mac_address_source[6] = {ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS};
        uint32_t read_data_size = 0;
        //g_ether0_cfg.p_mac_address = mac_address_source;
        /* Open the ether instance with initial configuration. */
        err = R_ETHER_Open(&g_ether0_ctrl, &g_ether0_cfg);
        /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        do
        {
            /* When the Ethernet link status read from the PHY-LSI Basic Status register is link-up,
             * Initializes the module and make auto negotiation. */
            err = R_ETHER_LinkProcess(&g_ether0_ctrl);
        } while (FSP_SUCCESS != err);
        /* Transmission is non-blocking. */
        /* User data copy to internal buffer and is transferred by DMA in the background. */
        err = R_ETHER_Write(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_send_data, sizeof(gp_send_data));
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        /* received data copy to user buffer from internal buffer. */
        err = R_ETHER_Read(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_read_buffer, &read_data_size);
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        /* Disable transmission and receive function and close the ether instance. */
        R_ETHER_Close(&g_ether0_ctrl);
    
        while(1)
        {
            __NOP();
        }
    
    #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
        /* Enter non-secure code */
        R_BSP_NonSecureEnter();
    #endif
    }
    
    /*******************************************************************************************************************//**
     * This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
     * called right before main() to set up the pins.
     *
     * @param[in]  event    Where at in the start up process the code is currently at
     **********************************************************************************************************************/
    void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event)
    {
        if (BSP_WARM_START_RESET == event)
        {
    #if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
    
            /* Enable reading from data flash. */
            R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
    
            /* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
             * C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
    #endif
        }
    
        if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
        {
            /* C runtime environment and system clocks are setup. */
    
            /* Configure pins. */
            R_IOPORT_Open (&IOPORT_CFG_CTRL, &IOPORT_CFG_NAME);
    
    #if BSP_CFG_SDRAM_ENABLED
    
            /* Setup SDRAM and initialize it. Must configure pins first. */
            R_BSP_SdramInit(true);
    #endif
        }
    }
    
    #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    
    FSP_CPP_HEADER
    BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
    
    /* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
    BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ()
    {
    
    }
    FSP_CPP_FOOTER
    
    #endif
    
    void ether_callback(ether_callback_args_t * p)
    {
        __NOP();
    }
    

    FSPのオンラインマニュアルのBasic Exampleをコピペして実行しましたが、

    EDRRR = 0x1;

    の箇所では、アドレスエラーにはなりませんでした。

    err = R_ETHER_Write(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_send_data, sizeof(gp_send_data));

    Etherのパケットを観測すると上記箇所で、

    #define ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS 0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x01
    #define ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS 0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x02

    で定義したMACアドレスの通信が行われており、問題無く動作していると思われます。

Reply
  • ちょっと試してみましたが、私の環境でも

    FSPでEtherのスタックを追加した単純なプロジェクトを作成してビルドすると、

    SRAM_Secure 248kB

    SRAM_NSC 0kB

    SRAM_Non-Secure 8kB

    になりました。その値をマイコンチップに反映させました。

    mapファイルでEDMACがアクセスするバッファの配置アドアレスを確認しましたが、

    .ns_buffer.eth
                    0x2003f3e0      0xc20 ./ra_gen/hal_data.o
                    0x2003f3e0                g_ether0_tx_descriptors
                    0x2003f3f0                g_ether0_rx_descriptors
                    0x2003f400                g_ether0_ether_buffer0
                    0x2003fa00                g_ether0_ether_buffer1

    SRAM_Non-Secure 8kB内に配置されていましたので、Boundaryの問題はありません。

    #include "hal_data.h"
    
    #define ETHER_EXAMPLE_MAXIMUM_ETHERNET_FRAME_SIZE     (1514)
    #define ETHER_EXAMPLE_TRANSMIT_ETHERNET_FRAME_SIZE    (60)
    #define ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS              0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x01
    #define ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS         0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x02
    #define ETHER_EXAMPLE_FRAME_TYPE                      0x00, 0x2E
    #define ETHER_EXAMPLE_PAYLOAD                         0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,                                                   \
    
    /* Receive data buffer */
    static uint8_t gp_read_buffer[ETHER_EXAMPLE_MAXIMUM_ETHERNET_FRAME_SIZE] = {0};
    /* Transmit data buffer */
    static uint8_t gp_send_data[ETHER_EXAMPLE_TRANSMIT_ETHERNET_FRAME_SIZE] =
    {
        ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS, /* Destination MAC address */
        ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS,      /* Source MAC address */
        ETHER_EXAMPLE_FRAME_TYPE,              /* Type field */
        ETHER_EXAMPLE_PAYLOAD                  /* Payload value (46byte) */
    };
    
    FSP_CPP_HEADER
    void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
    FSP_CPP_FOOTER
    
    /*******************************************************************************************************************//**
     * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
     * is called by main() when no RTOS is used.
     **********************************************************************************************************************/
    void hal_entry(void)
    {
        /* TODO: add your own code here */
    
        fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
    
        //PHY chip RESET
        R_PORT4->PODR_b.PODR5 = 0;
        R_PORT4->PDR_b.PDR5 = 1;
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
        R_PORT4->PODR_b.PODR5 = 1;
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
    
        /* Source MAC Address */
        static uint8_t mac_address_source[6] = {ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS};
        uint32_t read_data_size = 0;
        //g_ether0_cfg.p_mac_address = mac_address_source;
        /* Open the ether instance with initial configuration. */
        err = R_ETHER_Open(&g_ether0_ctrl, &g_ether0_cfg);
        /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        do
        {
            /* When the Ethernet link status read from the PHY-LSI Basic Status register is link-up,
             * Initializes the module and make auto negotiation. */
            err = R_ETHER_LinkProcess(&g_ether0_ctrl);
        } while (FSP_SUCCESS != err);
        /* Transmission is non-blocking. */
        /* User data copy to internal buffer and is transferred by DMA in the background. */
        err = R_ETHER_Write(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_send_data, sizeof(gp_send_data));
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        /* received data copy to user buffer from internal buffer. */
        err = R_ETHER_Read(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_read_buffer, &read_data_size);
        assert(FSP_SUCCESS == err);
        /* Disable transmission and receive function and close the ether instance. */
        R_ETHER_Close(&g_ether0_ctrl);
    
        while(1)
        {
            __NOP();
        }
    
    #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
        /* Enter non-secure code */
        R_BSP_NonSecureEnter();
    #endif
    }
    
    /*******************************************************************************************************************//**
     * This function is called at various points during the startup process.  This implementation uses the event that is
     * called right before main() to set up the pins.
     *
     * @param[in]  event    Where at in the start up process the code is currently at
     **********************************************************************************************************************/
    void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event)
    {
        if (BSP_WARM_START_RESET == event)
        {
    #if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
    
            /* Enable reading from data flash. */
            R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
    
            /* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
             * C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
    #endif
        }
    
        if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
        {
            /* C runtime environment and system clocks are setup. */
    
            /* Configure pins. */
            R_IOPORT_Open (&IOPORT_CFG_CTRL, &IOPORT_CFG_NAME);
    
    #if BSP_CFG_SDRAM_ENABLED
    
            /* Setup SDRAM and initialize it. Must configure pins first. */
            R_BSP_SdramInit(true);
    #endif
        }
    }
    
    #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    
    FSP_CPP_HEADER
    BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
    
    /* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
    BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ()
    {
    
    }
    FSP_CPP_FOOTER
    
    #endif
    
    void ether_callback(ether_callback_args_t * p)
    {
        __NOP();
    }
    

    FSPのオンラインマニュアルのBasic Exampleをコピペして実行しましたが、

    EDRRR = 0x1;

    の箇所では、アドレスエラーにはなりませんでした。

    err = R_ETHER_Write(&g_ether0_ctrl, (void *) gp_send_data, sizeof(gp_send_data));

    Etherのパケットを観測すると上記箇所で、

    #define ETHER_EXAMPLE_SOURCE_MAC_ADDRESS 0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x01
    #define ETHER_EXAMPLE_DESTINATION_MAC_ADDRESS 0x74, 0x90, 0x50, 0x00, 0x79, 0x02

    で定義したMACアドレスの通信が行われており、問題無く動作していると思われます。

Children
  • ありがとうございます。

    SRAM_Secure 248kB

    SRAM_NSC 0kB

    SRAM_Non-Secure 8kB

    を見て勘違いに気づきました。

    Renesas Flash Programmerにて

    SRAM Secure Size : 248kb

    SRAM Non-secure calable Size : 8kb

    にしていました。8kb -> 0kbにしたところ動作しました。

    ちゃんと読んどけばもっと早く気が付けたはず。

    確認ありがとうございました。