デバッグ用コネクタの結線信号と使用される信号について[RA6E1]

使用するデバッグコネクタ FTSH-105-01-L-DV-007-K

使用するデバッガ E2 Lite

P300_TCK_SWCLK  P108_TMS_SWDIO  P109_TDO_SWO_MOSIA_B  P110_TDI_MISOA_B

上記信号についてですが、通常デバッグではSWDのためP300_TCK_SWCLKとP108_TMS_SWDIOがあれば可能という認識でよいでしょうか。

SPI(Master)を2つ使いたいのでP109_TDO_SWO_MOSIA_B と P110_TDI_MISOA_B が必要になりました。

・P109_TDO_SWO_MOSIA_B(出力)についてはSPIデバイスとデバッグコネクタ両方に出せばいい

・P110_TDI_MISOA_B(入力)についてはSN74LVC2G157DCTRでデバッグ/SPIデバイス選択式にしてnA/BセレクトをIOピンに接続してプルダウン(A側デバッグ/B側SPIデバイス)

この認識であっているか確認したく、よろしくお願いします。

Parents Reply Children
  • MDを制御するタイミングは、SCIブートモードで領域設定を行うためですので、デバッガによるTXD9, RXD9の使用を諦めた時点で、「デバッグ時の」MD接続は不要だったりします。

    E2Lite+RFPでブートモードを使う場合は、SWCLKとMDをつないでおけば、RFPがブートモード起動制御してくれますので、E2LiteでのRFPの使用を前提とすると、つないでおく意味はあります。