音声ファイル(.bin)を一緒にビルドしたい

stlと申します。

「音声ファイル(MIDIデータ)の再生をPWM機能を使って実現しようと試みています。

音声データを .bin ファイルに変換したものを、プログラムファイルと一緒にビルドする方法について教えていただけますか?

Parents Reply
  • > アセンブラを記述するための.Sファイルはどこにあるのでしょうか?
    なければファイルを作れば良いでしょう。
    最低限必要なのは .section 、 .incbin 、 .end だけです。

Children
  • アセンブラファイルは、ユーザプログラムのあるsrcフォルダに作成しても良いのでしょうか?

    また、リンカスクリプトはfsp.idというファイルがあるのですが、この内容を変更するのでしょうか?

  • > アセンブラファイルは、ユーザプログラムのあるsrcフォルダに作成しても良いのでしょうか?
    はい。そこに置けばビルド対象になってくれると思います。

    > また、リンカスクリプトはfsp.idというファイルがあるのですが、この内容を変更するのでしょうか?
    そうですね。コンフィグレータで書き換えられてしまうかもしれないので適宜バックアップを取りながら進めてください。ちなみに拡張子は *.ld (小文字のL)です。