初学者です
RL78/G14でポート・モード・レジスタ(PMm)やポート・レジスタ(Pm)と同じように設定を行いたいのですが、マニュアルを読んでも分かりません。
教えて頂きたいと思います。下記のようなものをFPB-RA4E2でe2studioで作成したいと思っています
hal_entry.cの/* TODO: add your own code here */の下に書けばよいのかと思っていますが、
ハードウエアマニュアルの18. I/O ポートを見たのですが、PDRn ビットやPODRn ビットを使うのかと
やってみましたが、シンボルが解決できませんとなり、よくわかりません
よろしくお願いします
例)
RL78/G14
void init(void);
void main(void)
{
init();
while(1)
P1_bit.no2=0;
}
void init(void)
PM1=0x00; //Port1:OUTPUTに設定
P1=0xFF; //出力をHigh
e2studioからプロジェクトを作るとFSPが介在するのでFSPでIOポート設定をすることは忘れないでください。また、main関数ではなく、hal_entry関数からユーザプログラムを追記します。GPIOの出力操作はR_IOPORT_PinWriteが用意されています。あとAPIには入出力の切り替えなどもするAPIが用意されています。どうしてもレジスタを直接叩きたいというこだわりが強い人もいるのはわかりますが、おそらくそれで幸せになれるのは初学者ではないと思います。やり方は用意されていますが、それはここで書くよりr_ioport.cの中身を見た方が早いと思います。
> シンボルが解決できませんとなり、よくわかりません私も状況が良く分かりませんが、コンパイラのエラーが出ずにビルドできているのであればメッセージを無視しても良いのかと。エラーが出ているならヘッダが#includeされていないとか、ヘッダの検索パスが -I オプションで渡されていないとか、そういう問題でしょう。何ができて何ができていないのかを整理してみてください。
Yamamotoさんがおっしゃる通り、FSPのAPIを経由しないでポートをバチバチ叩いたらロクな結果にならないのでそれはやめた方が良いと思いますが。FSPについてはRA Beginner's Guideから見るのが良いです。FAQ - RAファミリ: 初めてRAファミリのソフトウェア開発を行う時に有用な資料https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/21715569
早速、ありがとうございます
以下の通り、Pin Configで出力に変更を行い、initisl出力をHigh(Low)と設定を行い、Generate Project Contentを押下したところ、pin_data.cが変更されておりました
P111の接続先が負論理のLEDのため、initisl出力をHighでは常時点灯、initisl出力をLowは常時消灯となりました
1歩前進することが出来ました
ありがとうございます
{ .pin = BSP_IO_PORT_01_PIN_11, .pin_cfg = ((uint32_t) IOPORT_CFG_PORT_DIRECTION_INPUT) },
⇒{ .pin = BSP_IO_PORT_01_PIN_11, .pin_cfg = ((uint32_t) IOPORT_CFG_DRIVE_HIGH
| (uint32_t) IOPORT_CFG_PORT_DIRECTION_OUTPUT | (uint32_t) IOPORT_CFG_PORT_OUTPUT_HIGH) },
その先で躓いています
hal_entry関数に単純ですが、以下のプログラムを追記して、LEDを光らせたいと考えたのですが、エラーとなってしまいます
(プログラムにより)ポートの値を設定するにはどのようにしたらよいのでしょうか?
ご教示頂けますか?
よろしくお願いいたします
while (1)
//BSP_IO_PORT_01_PIN_11=1;
1歩前進出来ましたが、すぐに壁にぶち当たっております
Yamamotoさんへの返信に詳しい状況を書きましたが、FSPのAPIを経由することでPIN設定は出来たように思います
但し、操作方法が悪いのか、Pin Configでinitisl出力の設定を変更してpin_data.cで変更を確認しても、デバックしてもエラーはないですがうまう動作したりしないとかがあります
操作手順も教えて頂けると助かります(RAファミリビギナーズガイドでは見つけられませんでした)
一部、以下、誤りです(負論理のArduinoのLEDを接続しています)
誤)initisl出力をHighでは常時点灯、initisl出力をLowは常時消灯
正)initisl出力をLowでは常時点灯、initisl出力をHighは常時消灯
I/Oポートの出力をL/Hする方法ですが、
(1)FSPの関数を使う
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_LOW); //P007をL出力
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_HIGH); //P007をH出力
(ポートを出力モードに設定するのは、ハードコピーされている、GUIの端子の設定で出力モードに設定する)
(2)ポートレジスタを叩く
#include "hal_data.h"
R_PORT0->PDR_b.PDR7 = 1; //P007を出力モードに設定(GUIで設定しても可)
R_PORT0->PODR_b.PODR7 = 0; //P007をL出力
R_PORT0->PODR_b.PODR7 = 1; //P007をH出力
どちらかお好きな方で良いかと思います。
ちなみに、RA独自のレジスタで PCNTR3 っていうレジスタがあります。
P003=L
P007=H
の様に、複数のポートを同時に変更したい場合、
(a)ワーク変数を使う方法
tmp = R_PORT0->PODR;tmp &= ~0x0008; //bit3を0にするtmp |= 0x0080; //bit7を1にするR_PORT0->PODR = tmp;
の様な処理を書く事(リード、モディファイ、ライト)がありますが、このような処理がPCNTR3を使うと
(b)PCNTR3を使う方法
R_PORT0->PCNTR3 = 0x00080080;
(前半の0x0008が0にしたいビットを設定、後半の0080が1にしたいビットを設定)
1行で完結します。RAでポートを設定する場合は、便利なレジスタです。
昨日、返信しましたが、反映されないので、取り急ぎ、お礼まで
昨日は(1)と(2)を参考にしてプログラムを書いてビルドしたところ、エラーは出ませんでした
本日、デバックしてみようと思います
その上で、書き方について調べて理解しようと思っています
まだまだ、知らないこと・分からないことだらけなので、引き続き、よろしくお願いします