いろいろとアドバイスを頂き、e2studioのGUI、PIN cnfigを使ってP111とP301のI/Oポートを出力(init:High)に変更が出来ました
また、hal_entryに以下のように書くことで、LEDを点灯させることが出来ました
while (1) { R_PORT1->PODR_b.PODR11 = 0; //P111にL出力 R_PORT3->PODR_b.PODR1 = 0; //P301にL出力 }
ありがとうございました
しかしながら、P110(ARDUINO_D12)とP109(ARDUINO_D11)は、選択できるModeがPeripheral ModeのみでI/Oポートを出力に変更出来ません
アドバイス、よろしくお願いいたします
GPIOで使いたい場合、SCI9の設定を解除してください。IO設定はペリフェラルが優先されます。
ありがとうございます
解除方法は、右に出てくるICチップの図からの操作であっていますか?
他のよい方法があれば教えてください
以下のような画面になっていますが、これでよいのでしょうか?
赤×なので心配です