【初心者】RA4E2でのI/Oポートの設定その2(Peripheral Mode⇒Output Modeへの変更が出来ない)

いろいろとアドバイスを頂き、e2studioのGUI、PIN cnfigを使ってP111とP301のI/Oポートを出力(init:High)に変更が出来ました

また、hal_entryに以下のように書くことで、LEDを点灯させることが出来ました

while (1)
{
R_PORT1->PODR_b.PODR11 = 0; //P111にL出力
R_PORT3->PODR_b.PODR1 = 0; //P301にL出力
}

ありがとうございました

しかしながら、P110(ARDUINO_D12)とP109(ARDUINO_D11)は、選択できるModeがPeripheral ModeのみでI/Oポートを出力に変更出来ません

アドバイス、よろしくお願いいたします

Parents
  • いろいろといじっていたら偶然分かりました

    左側の画面で該当Pinを右クリックすると出てくる画面で、RXD9をP110に、TXD9をP109に、変更すればI/Oポートを出力(init:High)に変更が出来ました

    お騒がせしました

    引き続き、すぐに躓くと思うので、よろしくお願いします

Reply
  • いろいろといじっていたら偶然分かりました

    左側の画面で該当Pinを右クリックすると出てくる画面で、RXD9をP110に、TXD9をP109に、変更すればI/Oポートを出力(init:High)に変更が出来ました

    お騒がせしました

    引き続き、すぐに躓くと思うので、よろしくお願いします

Children
No Data