RL78 F13/F14を使用しています。初心者です。
CAN通信のところで躓いています。
元々受信バッファ、送信バッファを使用してCAN通信を行っていたのですが、
受信できるIDを増やすために受信FIFOを実装しました。
割り込み設定、データの取り込みまではうまくいったのですが、
受信FIFOを使用してCAN信号を取り込むと
受信したID(RFIDL/RFIDH)、データ情報(RFDF00~RFDF33)がいつの間にか
送信バッファ(TMIDH/TMIDL)、送信データ(TMDF00~TMDF33)に上書きされています。
レジスタの設定を一つ一つ見直していますが、おかしいところが見当たりません。
当然、送信バッファに受信FIFOのデータを代入する処理も行っておりません。
どのような原因が考えられるでしょうか?
今は送信の処理をコメントアウトしていますが、送信の処理を入れると
いつの間にか上書きされているため、想定外のIDとデータを稀に送信してしまいます。
以下、ソースコードです。
=============================================
#pragma interrupt INTCANGRFR CanFIFORcvInterrupt
void caninit(void) //CAN通信初期設定{ DI(); //割り込み禁止 PM1.0 = 0; P1.0 = 1; PM1.1 = 1; CAN0EN = 1; //CANモジュールイネーブル(fclk) while((GSTS&0x0008)!=0){} //CAN用RAMクリアを待つ GRAMINITフラグが"0":RAMクリアになったか? GCTRL = 0x0001; //GSLPR=0 グローバルリセットモードに変遷 (GMDC=01) while((GSTS&0x0001)==0){} //CANグローバルリセットモード変遷を確認 C0CTRL &= 0x0001; //CSLPR=0 チャンネルストップモード⇒チャンネルリセットモードに変遷 while((C0STSL&0x0001)==0){} //CANチャンネルリセットモードに変遷を確認 GRWCR = 0x0001; //RPAGE=1 GCFGH = 0x0000; //タイムスタンプ/ミラー機能/DLCフィルタ/送信優先順位 GCFGL = 0x0000; //インターバルタイマプリスケーラー(FIFO時のみ) C0CFGH = 0x012F; //SJW:2Tq/TSEG2:3Tq/TSEG1:16Tq C0CFGL = 0x0001; //fCAN / ((BPR + 1) * 1ビットタイムのTq数) //250Kbps=10000KHz/((BRP+1)*20Tq) /************************************/ /* CAN受信ルール設定 */ /************************************/ GAFLCFG = 1; /*チャネル0受信ルール数設定(r_cg_userdefine.h)*/ GRWCR = 0; /*受信ルール・アクセス用にウインドウ0に切り替え*//*受信ルール1*/ GAFLIDL0 = 0x0000; /*受信ルールのID設定(下位バイト)*/ GAFLIDH0 = 0x8000; /*IDE=拡張ID RTR=データ・フレーム 受信ルール対象メッセージ=他ノードからの受信時 受信ルールID設定(上位バイト)*/ GAFLML0 = 0x0000; /*IDビット(下位バイト)を比較する*/ GAFLMH0 = 0x0000; /*IDEビットを比較する RTRビットを比較する IDビット(上位バイト)を比較する*/ GAFLPL0 = 0x0001; /*受信バッファを使用しない 受信バッファ番号=0 CAN0送受信FIFOバッファを選択する 受信FIFOバッファ0を使用しない*/ GAFLPH0 = 0; /*DLCチェックしない 受信ルール・ラベル情報なし*/ GRWCR = 1; /*受信ルール・アクセス用にウインドウ1に切り替え*/
/***************************************/ /* 受信FIFOバッファの設定 */ /***************************************/RFCCL0 = 0x1102; /*1メッセージ受信完了毎に受信FIFO割り込みを発生する。*/CANGRFRPR0 = 1; //CAN受信割込プライオリティ設定 CANGRFRPR1 = 0; //01:レベル2 CANGFRMK = 0; //送受信FIFO受信割込マスクフラグ /***************************************/ /* 送信バッファの設定 */ /***************************************/
※送信バッファの設定をしなくてもTMIDH/Lに値が書き込まれている確認するためにコメントアウト中
//送信バッファ設定/* TMIEC = 0x000F; //CAN0送信バッファ0~3の割込み許可 C0CTRH |= 0x0080; //ERRD=1:エラー全表示 CAN0TRMMK = 0; //CAN送信割込マスクフラグ 0:許可 CAN0TRMPR0 = 0; //CAN送信割込プライオリティ設定 CAN0TRMPR1 = 1; //01:レベル2*/ GCTRL &= 0xFFFC; //グローバル動作モードへ wait(); while (GSTS & (1<<0)) //遷移待ち(GRSTSTS==0) {;}RFCCL0 |= 0x0001; /*受信FIFOバッファの許可*/ C0CTRL &= 0xFFFC; //チャネル通信モードへ(CSLPR=0) //wait(); while (C0STSL & (1<<0)) //遷移待ち(CRSTSTS==0) {;}EI(); //割り込み許可}
__interrupt void CanFIFORcvInterrupt(void) //受信完了割り込み{ DI(); //割り込み 禁止 RFSTS0 &= 0xFFF7; //CFIF受信FIFO割り込み要求クリア CAN_SID2 = RFIDL0; //IDを格納 CAN_DATA2[0] = RFDF00L; //Data0を格納 CAN_DATA2[1] = RFDF00L; //Data1を格納 CAN_DATA2[2] = RFDF10L; //Data2を格納 CAN_DATA2[3] = RFDF10H; //Data3を格納 CAN_DATA2[4] = RFDF20L; //Data4を格納 CAN_DATA2[5] = RFDF20H; //Data5を格納 CAN_DATA2[6] = RFDF30L; //Data6を格納 CAN_DATA2[7] = RFDF30H; //Data7を格納 RFPCTR0 = 0x00FF; //バッファポインターインクリメント EI(); //割り込み 許可
}
以前は受信バッファを使っていて、受信FIFOを使う様に変更したとのことですが、以前の受信バッファ数の設定
RMNB=16;
の設定が(上記には無いですが)残っていたりしないでしょうか。
RL78/F13,F14は、受信バッファ、受信FIFO、送受信FIFOの3者のバッファ数の合計が16までとなっていたかと思います。上記ソース内では受信FIFOを4段に設定していると思いますが、受信FIFO(4)+受信バッファ(16)の場合は合計で16を超えるので、受信時にオーバフローして他の領域(どこを破壊するかは判りませんが、送信バッファかも)を破壊するでしょう。(RS-CAN系は、バッファの数に注意しないと、変な領域が壊れて、変な動作に悩まされる事があります。)
なお、送信バッファが壊れる現象とは関係ありませんが、受信割り込みの処理で、2つ(以上)のメッセージがFIFOに溜まってから割り込みが入った場合、2つ目以降のデータがFIFOに残る事となりそうな気がします。(FIFOにメッセージが残っている状態で、割り込みを抜けた場合、直ぐに次の割り込みが入ってきてくれれば良いのですが、そうはならなかったと思います。その場合、次のメッセージを受信したタイミングで割り込みが入ってきて、割り込みが入ってきたけど、古いデータ受信したんですけど?という様な事になるかと思います。)