RL78/G23のハードウェアデザインガイド (R01AN7300JJ0100) Page20に以下の図があります。
ここにある/TRESETピンについて説明がないような気がします。
一方で、E2 Emulator Liteの資料 (R20UT2937JJ0310) Page18には似たような回路例として以下があります。
/TRESETピンはRESET_OUTピンのことなのでしょうか?
チョコです。
>TRESETピンはRESET_OUTピンのことなのでしょうか?
いいえ、違います。
TRESETは、ターゲット・ボードで元々はターゲット・デバイスのRESETピンに接続する(入力する)信号のことです。
この信号をエミュレータに入力すると、内部で処理されて、その信号がRESET_OUTに出力されます。
このようにすることで、プログラムがブレークして、エミュレータが制御している状態で、リセットがかかってしまい、エミュレータが誤動作するのを防止するためにこのような回路になっていると思われます。
以上
チョコ様
回答ありがとうございます。
勉強になります。
質問の記載が間違っていました
誤: /TRESETピンはRESET_OUTピンのことなのでしょうか?
正: /TRESETピンはRESET_INピンのことなのでしょうか?
内容についてはチョコさんの回答で自分の知りたいことは分かりました。
ありがとうございます。