梅沢技研 長谷部と申します。
お世話になります。
今までRX63Nシリーズを多機種で採用していたのですが、新機種でRl78G15も
使用したく新規プロジェクトを作成してみたのですが、以下を教えてください。
所有しているライセンスは、以下となります。
Compiler Standard V2 for RX (CC-RX) ノードロック・ライセンス(permanent)
★質問1
RL78でコード生成を使用したいのですが、表示されません。
以下のプラグインはONしています。使用するための手法を教えてください。
コード生成プラグイン V4.08.06.01 [28 Oct 2022] デバイスドライバを自動生成するプラグインです。
(V850, 78K0, 78K0R, RL78/G12, G13, G14, G1A, I1A, L12, F12, F13, F14用) コード生成/端子図プラグイン V2.10.07.02 [08 Nov 2021] デバイスドライバを自動生成および端子配置
★質問2
ビルドをすると以下ワーニングが出るのですが、現在所有しているのはRX用のライセンスなので
評価版状態となっているためで、有償版にしたい場合は追加でRL78のライセンスを購入する必要ある
と想定しましたが正しいでしょうか。
W0561018:The evaluation period of CC-RL V1 is valid for the remaining 60 days. After that, functional limit will
be applied. Please consider purchasing the product. W0561520:"user option byte" in ".option_byte" created by device file W0561520:"on chip debug" in ".option_byte" created by device file W0561018:The evaluation period of CC-RL V1 is valid for the remaining 60 days. After that, functional limit will
be applied. Please consider purchasing the product.
CC-RXはRXマイコン用のコンパイラであってRL78用ではありません。おそらくツールにバンドルされるCC-RLが評価版状態で使えていてその警告メッセージです。