RL78G15のコード生成を使用したいが使用できない

梅沢技研 長谷部と申します。

お世話になります。

今までRX63Nシリーズを多機種で採用していたのですが、新機種でRl78G15も

使用したく新規プロジェクトを作成してみたのですが、以下を教えてください。

所有しているライセンスは、以下となります。

 Compiler Standard V2 for RX (CC-RX) ノードロック・ライセンス(permanent)

★質問1

RL78でコード生成を使用したいのですが、表示されません。

以下のプラグインはONしています。使用するための手法を教えてください。

 コード生成プラグイン V4.08.06.01 [28 Oct 2022] デバイスドライバを自動生成するプラグインです。

 (V850, 78K0, 78K0R, RL78/G12, G13, G14, G1A, I1A, L12, F12, F13, F14用)
 コード生成/端子図プラグイン V2.10.07.02 [08 Nov 2021] デバイスドライバを自動生成および端子配置

★質問2

 ビルドをすると以下ワーニングが出るのですが、現在所有しているのはRX用のライセンスなので

評価版状態となっているためで、有償版にしたい場合は追加でRL78のライセンスを購入する必要ある

と想定しましたが正しいでしょうか。

 W0561018:The evaluation period of CC-RL V1 is valid for the remaining 60 days. After that, functional limit will

 be applied. Please consider purchasing the product.
 W0561520:"user option byte" in ".option_byte" created by device file
 W0561520:"on chip debug" in ".option_byte" created by device file
 W0561018:The evaluation period of CC-RL V1 is valid for the remaining 60 days. After that, functional limit will

 be applied. Please consider purchasing the product.

Parents Reply Children
No Data