RL78/G23 MCU側のinternal equivalent loca capacitance (C_I)

お世話になっております。

RL78/G23に20MHZの外部水晶振動子を接続しようと考えています。

https://electronics.stackexchange.com/questions/80026/mcu-crystal-capacitor-selection

では「2(C_L - C_I) - C_PCB」という式でコンデンサ容量の計算ができるとあります。

C_Lは水晶振動子のメーカーに記載があります。一方で、C_I (internal equivalent load capacitance)については、データシート

R01DS0395EJ0130

https://www.renesas.com/jp/ja/document/dst/rl78g23-datasheet-rev130?r=1496636

などを見ましても記載がないような気がします。

どこかの資料にC_Iの記載があるのでしょうか?

RL78/G13の評価基板などではコンデンサが実装されていないなどもあり、自分の回路ではどのようにしようか迷っています。

www.renesas.com/.../rl78g13-target-board-qb-r5f100le-tb-users-manual

Parents
  • チョコです。

    昔は、使用する発振子に応じた容量の値が記述されていましたが、

    そのような情報はRL78/G23のドキュメントでは見たことはありません。

    指標する発振子や基板のパターンの引き回しも影響すると考えられます。

    必要ならば、ルネサスの問い合わせ窓口か特約店に問い合わせるべきです。

    以上

Reply
  • チョコです。

    昔は、使用する発振子に応じた容量の値が記述されていましたが、

    そのような情報はRL78/G23のドキュメントでは見たことはありません。

    指標する発振子や基板のパターンの引き回しも影響すると考えられます。

    必要ならば、ルネサスの問い合わせ窓口か特約店に問い合わせるべきです。

    以上

Children