スキャンモードでのADCの実装をためしてます。
スキャンモードでのADCの実装をためしてます。CS+コードジェネレーターを使用してADCを構成しました。以前に選択モードでADCを使用しましたが、正常に動作します。スキャンモードは私にとって新しいです。
ADC構成が行われます。ADCを開始変換が完了するのを待ちました。次に、データの読み取りが問題に直面している場所です。
確認して、これを実装する方法を教えてください。サンプルコードが役立ちます。
よろしくお願いします。
チョコです。
community-ja.renesas.com/.../G13_5F00_ADC_5F00_oneshot.zip
ワンショットスキャンモードの動作がよくわかっていないのではないですか。
RL78/G1xでは変換結果を格納するレジスタ(ADCR)は1個しかありません。
ワンショットスキャンモードでは、4回変換を行うので、きちんと4回読み出しを
行う必要があります。これはINTADでどのチャネルのデータかを意識して
読み出しとバッファへの格納を行う必要があります。
そこらの情報が全くないので添削のしようがありません。
参考で、新しい簡単なプロジェクトを添付しておきます。
チョコ さん、はっきり理解しました。サンプルを共有していただきありがとうございます。