周期的な外部トリガを受けCSI(スレーブモード)で数バイト送出します。
SDRに第1バイトをセットしてから、最初のビットが送信されるまでの期間が定まりません。
この期間長が外部トリガの周期に従って変動します。
トリガ周期に拘らず、トリガ後に一定のタイミングで送信開始したいのですがどうすれば良いでしょうか。
タイミングチャート(図17-58)を見てSSmn,STmnを制御したがダメでした。SMRでUART/CSIと指定し直してもダメです。おそらく、SDR中8ビットのどのビットを送出するかの8進カウンタが在って、これをリセットできればと思うのですが。
(追加)かふぇルネで既出かも。キーワードで検索の方法あるのでしょうか?
投稿者です。取り消します
SSmn,STmnの制御とSMRの指定し直しに不注意なミスがありました。
うまくタイミング固定できてしまいました。すみません。