RL78/G13StarterKitを購入してビルド後デバッグツールへダウンロードを実行するとターゲットボードのPOWERランプが点灯してその後(応答無し)となります。E1のVcc、RESETは点灯したままです。原因が分かる方いましたら御教授お願いします。
チョコです。
何か調子が悪かったので、前のコメントを消して再度コメントしなおします。
E1のRESETランプはRESET信号がロウになっている場合に点灯します。
RL78/G13StarterKitのクイックリファレンスマニュアルに従ってインストールが実行されているなら、
ボードのどこかでグランドレベルとショートしている可能性が考えられます。
RESET信号の電圧をオシロまたはテスタで確認してみてください。
クイックリファレンスマニュアルの「4.プログラミングとデバッグ」の「Caution!」を試してみるのもいいかもしれません。