RL78/G13 ADPCレジスタのダイナミック切り替えについて

RL78/G13で開発中です。

P26ポートをアナログ入力、かつP20~P25をデジタルIOで使おうと思います。

マイコン制約があり、上記配置を固定化して使用できないため、

ADPCをダイナミックに切り替えて行っています。具体的には、

◆アナログ使用時:

P2 = 0; // output zero
ADPC = 8; // ANI0-6 is analog. ANI7-14 is digital.
PM2 = 0xff; // P2 is Input.(default)

◆デジタル使用時

P2 = _00_Pn4_OUTPUT_0 | _00_Pn5_OUTPUT_0;
ADPC = _01_ADPC_DI_ON;
PM2 = _01_PMn0_MODE_INPUT | _02_PMn1_MODE_INPUT | _04_PMn2_MODE_INPUT | _08_PMn3_MODE_INPUT | _00_PMn4_MODE_OUTPUT |
_00_PMn5_MODE_OUTPUT | _40_PMn6_NOT_USE | _80_PM2_DEFAULT;

上記問題ないでしょうか。

宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
No Data