ビルド時のエラー

R5F1006Aを使用して、UARTとI2Cのマスター機能を持ち合わせたプロジェクトを作成しております。

ビルドを実行すると下記エラーが出ます。

(E) E0562321 E0562321:Section ".monitor2" overlaps section ".textf" RX2.mtpj

ビルド時に生成された、mapファイルの中身は下記になります。

対策方法をお教え下さい。

Renesas Optimizing Linker (W3.06.00 ) 07-Oct-2024 14:30:57

*** Options ***

-subcommand=DefaultBuild\RX2.clnk
-Input=DefaultBuild\cstart.obj
-Input=DefaultBuild\stkinit.obj
-Input=DefaultBuild\r_main.obj
-Input=DefaultBuild\r_systeminit.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_port.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_port_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_serial.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_common.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_interval.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_main.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_timer.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_timer_user.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_timer.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_mode.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_start_transmitter.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_measurement.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_get_status.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_clock.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_sp_loglevel.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_check.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_collect.obj
-SECURITY_ID=00000000000000000000
-DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F1006A.DVF
-DEBug
-NOCOmpress
-NOOPtimize
-OUtput=DefaultBuild\RX2.abs
-OCDBG=84
-DEBUG_MONITOR=3D00-3FFF
-USER_OPT_BYTE=EFF3E8
-LISt=DefaultBuild\RX2.map
-SHow=SYmbol,Total_size
-STARt=.text,.RLIB,.SLIB,.textf,.constf,.data,.sdata,.init_array,.const/00800,.dataR,.bss/FF700,.sdataR,.sbss/FFE20
-ROm=.data=.dataR
-ROm=.sdata=.sdataR
-NOMessage
-MEMory=High
-Total_size
-NOLOgo
-LIBrary=DefaultBuild\RX2.lib
-end

*** Error information ***

E0562321:Section ".monitor2" overlaps section ".textf"

*** Mapping List ***

SECTION START END SIZE ALIGN
.vect
00000000 0000007f 80 0
.option_byte
000000c0 000000c3 4 1
.security_id
000000c4 000000cd a 1
.monitor1
000000ce 000000d7 a 1
.text
00000800 00000a0f 210 1
.RLIB
00000a10 00000a10 0 1
.SLIB
00000a10 000018dd ece 1
.textf
000018de 00003f69 268c 1
.constf
00003f6a 00003f6a 0 2
.data
00003f6a 00003fa7 3e 2
.sdata
00003fa8 00003fa8 0 2
.init_array
00003fa8 00003fa8 0 2
.const
00003fa8 000042f3 34c 2
.monitor2
00003d00 00003fff 300 1
.dataR
000ff700 000ff73d 3e 2
.bss
000ff73e 000ffd69 62c 2
.sdataR
000ffe20 000ffe20 0 2
.sbss
000ffe20 000ffe20 0 2

*** Total Section Size ***

RAMDATA SECTION: 0000066a Byte(s)
ROMDATA SECTION: 00000722 Byte(s)
PROGRAM SECTION: 0000376a Byte(s)

Parents
  • プロジェクトを作成し直し、出来る限りROM、RAMの削減をおこないましたが、まだ下記エラーが出ます。

    F0563100:Section address overflow out of range : ".textf"

    CC-RLのリンク設定のDefault値は、

    リンク・オプション>セクション>セクションを自動的に配置する:はい

    となっております。

    mapファイルは下記の様になっています。

    Renesas Optimizing Linker (W3.06.00 ) 07-Oct-2024 15:45:32

    *** Options ***

    -subcommand=DefaultBuild\RL78.clnk
    -Input=DefaultBuild\cstart.obj
    -Input=DefaultBuild\stkinit.obj
    -Input=DefaultBuild\r_main.obj
    -Input=DefaultBuild\r_systeminit.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_port.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_port_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_serial.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_timer.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_timer_user.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_common.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_main.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_timer.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_get_status.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_measurement.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_clock.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_interval.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_mode.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_start_transmitter.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_check.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_collect.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_sp_loglevel.obj
    -SECURITY_ID=00000000000000000000
    -DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F1006A.DVF
    -DEBug
    -NOCOmpress
    -NOOPtimize
    -OUtput=DefaultBuild\RL78.abs
    -OCDBG=84
    -DEBUG_MONITOR=3D00-3FFF
    -USER_OPT_BYTE=EFF3E8
    -LISt=DefaultBuild\RL78.map
    -SHow=SYmbol,Total_size
    -AUTO_SECTION_LAYOUT
    -ROm=.data=.dataR
    -ROm=.sdata=.sdataR
    -NOMessage
    -MEMory=High
    -NOLOgo
    -LIBrary=DefaultBuild\RL78.lib
    -end

    *** Error information ***

    W0561120:Section address is not assigned to ".textf"
    F0563100:Section address overflow out of range : ".textf"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    .vect
    00000000 0000007f 80 0
    .constf
    00000080 00000080 0 2
    .init_array
    00000080 00000080 0 2
    .sdata
    00000080 00000080 0 2
    .data
    00000082 000000bf 3e 2
    .option_byte
    000000c0 000000c3 4 1
    .RLIB
    000000c0 000000c0 0 1
    .security_id
    000000c4 000000cd a 1
    .monitor1
    000000ce 000000d7 a 1
    .text
    000000d8 000002e5 20e 1
    .SLIB
    000002e6 000011a8 ec3 1
    .const
    00002000 0000231e 31f 2
    .monitor2
    00003d00 00003fff 300 1
    .bss
    000ff700 000ffa83 384 2
    .dataR
    000ffa84 000ffac1 3e 2
    .sbss
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .sdataR
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .textf
    000ffe20 00102037 2218 1

    *** Total Section Size ***

    RAMDATA SECTION: 000003c2 Byte(s)
    ROMDATA SECTION: 000006f5 Byte(s)
    PROGRAM SECTION: 000032e9 Byte(s)

    対応方法をお教え下さい。

  • チョコです。

    以下の.textfのアドレスがおかしいですね。

    ffe20はRAM領域で.sbssのはずなので、ここにtextfを割り当てているのが意味不明です。

    また、以下の.constはミラー領域で、これがあるので、text領域が分割され、コードフラッシュに入らなくなったのではないでしょうか。

    リンクの順番を見直すか、ミラー領域を使わないようにする必要があるのではないでしょうか

    以上

Reply
  • チョコです。

    以下の.textfのアドレスがおかしいですね。

    ffe20はRAM領域で.sbssのはずなので、ここにtextfを割り当てているのが意味不明です。

    また、以下の.constはミラー領域で、これがあるので、text領域が分割され、コードフラッシュに入らなくなったのではないでしょうか。

    リンクの順番を見直すか、ミラー領域を使わないようにする必要があるのではないでしょうか

    以上

Children