ビルド時のエラー

R5F1006Aを使用して、UARTとI2Cのマスター機能を持ち合わせたプロジェクトを作成しております。

ビルドを実行すると下記エラーが出ます。

(E) E0562321 E0562321:Section ".monitor2" overlaps section ".textf" RX2.mtpj

ビルド時に生成された、mapファイルの中身は下記になります。

対策方法をお教え下さい。

Renesas Optimizing Linker (W3.06.00 ) 07-Oct-2024 14:30:57

*** Options ***

-subcommand=DefaultBuild\RX2.clnk
-Input=DefaultBuild\cstart.obj
-Input=DefaultBuild\stkinit.obj
-Input=DefaultBuild\r_main.obj
-Input=DefaultBuild\r_systeminit.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_port.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_port_user.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_serial.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_common.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_interval.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_main.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_timer.obj
-Input=DefaultBuild\r_cg_timer_user.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_timer.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_mode.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_start_transmitter.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_measurement.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_get_status.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_clock.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_sp_loglevel.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_check.obj
-Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_collect.obj
-SECURITY_ID=00000000000000000000
-DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F1006A.DVF
-DEBug
-NOCOmpress
-NOOPtimize
-OUtput=DefaultBuild\RX2.abs
-OCDBG=84
-DEBUG_MONITOR=3D00-3FFF
-USER_OPT_BYTE=EFF3E8
-LISt=DefaultBuild\RX2.map
-SHow=SYmbol,Total_size
-STARt=.text,.RLIB,.SLIB,.textf,.constf,.data,.sdata,.init_array,.const/00800,.dataR,.bss/FF700,.sdataR,.sbss/FFE20
-ROm=.data=.dataR
-ROm=.sdata=.sdataR
-NOMessage
-MEMory=High
-Total_size
-NOLOgo
-LIBrary=DefaultBuild\RX2.lib
-end

*** Error information ***

E0562321:Section ".monitor2" overlaps section ".textf"

*** Mapping List ***

SECTION START END SIZE ALIGN
.vect
00000000 0000007f 80 0
.option_byte
000000c0 000000c3 4 1
.security_id
000000c4 000000cd a 1
.monitor1
000000ce 000000d7 a 1
.text
00000800 00000a0f 210 1
.RLIB
00000a10 00000a10 0 1
.SLIB
00000a10 000018dd ece 1
.textf
000018de 00003f69 268c 1
.constf
00003f6a 00003f6a 0 2
.data
00003f6a 00003fa7 3e 2
.sdata
00003fa8 00003fa8 0 2
.init_array
00003fa8 00003fa8 0 2
.const
00003fa8 000042f3 34c 2
.monitor2
00003d00 00003fff 300 1
.dataR
000ff700 000ff73d 3e 2
.bss
000ff73e 000ffd69 62c 2
.sdataR
000ffe20 000ffe20 0 2
.sbss
000ffe20 000ffe20 0 2

*** Total Section Size ***

RAMDATA SECTION: 0000066a Byte(s)
ROMDATA SECTION: 00000722 Byte(s)
PROGRAM SECTION: 0000376a Byte(s)

Parents
  • プロジェクトを作成し直し、出来る限りROM、RAMの削減をおこないましたが、まだ下記エラーが出ます。

    F0563100:Section address overflow out of range : ".textf"

    CC-RLのリンク設定のDefault値は、

    リンク・オプション>セクション>セクションを自動的に配置する:はい

    となっております。

    mapファイルは下記の様になっています。

    Renesas Optimizing Linker (W3.06.00 ) 07-Oct-2024 15:45:32

    *** Options ***

    -subcommand=DefaultBuild\RL78.clnk
    -Input=DefaultBuild\cstart.obj
    -Input=DefaultBuild\stkinit.obj
    -Input=DefaultBuild\r_main.obj
    -Input=DefaultBuild\r_systeminit.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_cgc_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_port.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_port_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_serial.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_serial_user.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_timer.obj
    -Input=DefaultBuild\r_cg_timer_user.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_common.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_main.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_timer.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_get_status.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_measurement.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_clock.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_interval.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_set_mode.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_exe_start_transmitter.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_check.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_int_meas_collect.obj
    -Input=DefaultBuild\tsp_sp_loglevel.obj
    -SECURITY_ID=00000000000000000000
    -DEVICE=C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\CS+\CC\Device\RL78\Devicefile\DR5F1006A.DVF
    -DEBug
    -NOCOmpress
    -NOOPtimize
    -OUtput=DefaultBuild\RL78.abs
    -OCDBG=84
    -DEBUG_MONITOR=3D00-3FFF
    -USER_OPT_BYTE=EFF3E8
    -LISt=DefaultBuild\RL78.map
    -SHow=SYmbol,Total_size
    -AUTO_SECTION_LAYOUT
    -ROm=.data=.dataR
    -ROm=.sdata=.sdataR
    -NOMessage
    -MEMory=High
    -NOLOgo
    -LIBrary=DefaultBuild\RL78.lib
    -end

    *** Error information ***

    W0561120:Section address is not assigned to ".textf"
    F0563100:Section address overflow out of range : ".textf"

    *** Mapping List ***

    SECTION START END SIZE ALIGN
    .vect
    00000000 0000007f 80 0
    .constf
    00000080 00000080 0 2
    .init_array
    00000080 00000080 0 2
    .sdata
    00000080 00000080 0 2
    .data
    00000082 000000bf 3e 2
    .option_byte
    000000c0 000000c3 4 1
    .RLIB
    000000c0 000000c0 0 1
    .security_id
    000000c4 000000cd a 1
    .monitor1
    000000ce 000000d7 a 1
    .text
    000000d8 000002e5 20e 1
    .SLIB
    000002e6 000011a8 ec3 1
    .const
    00002000 0000231e 31f 2
    .monitor2
    00003d00 00003fff 300 1
    .bss
    000ff700 000ffa83 384 2
    .dataR
    000ffa84 000ffac1 3e 2
    .sbss
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .sdataR
    000ffe20 000ffe20 0 2
    .textf
    000ffe20 00102037 2218 1

    *** Total Section Size ***

    RAMDATA SECTION: 000003c2 Byte(s)
    ROMDATA SECTION: 000006f5 Byte(s)
    PROGRAM SECTION: 000032e9 Byte(s)

    対応方法をお教え下さい。

  • セクションの自動配置で破綻している様に見受けられます。

    .textf 0x2218 この領域が入るスペースがない

    セクションを自動的に配置する:いいえ

    セクションの開始アドレス:編集

    パズルの様に上手くセクションの配置をやりくるするのが本当は良いと思いますが、リンカエラーが出なくするという観点からは、.textfを先頭の方に割り振り、残りを後ろに追いやる

    (0x3800の値は調整する)

    様な感じではいかがでしょうか。

    (.textfを後ろから消して、前に持ってくる)

    しかし、このセクション割り振りでは、初期値有りの変数などが0x2000~(ミラー領域、このアドレスに配置された場合、プログラムが効率良く変数にアクセス可能)から外れるので、プログラムサイズや実行速度は不利になると思います。

    プログラムのセクションを2分割して、ミラー領域を避ける様に(ミラー領域には初期値有りの変数などを配置する)プログラムを配置するのが、本来は良いのではないかと思うのですが。

Reply
  • セクションの自動配置で破綻している様に見受けられます。

    .textf 0x2218 この領域が入るスペースがない

    セクションを自動的に配置する:いいえ

    セクションの開始アドレス:編集

    パズルの様に上手くセクションの配置をやりくるするのが本当は良いと思いますが、リンカエラーが出なくするという観点からは、.textfを先頭の方に割り振り、残りを後ろに追いやる

    (0x3800の値は調整する)

    様な感じではいかがでしょうか。

    (.textfを後ろから消して、前に持ってくる)

    しかし、このセクション割り振りでは、初期値有りの変数などが0x2000~(ミラー領域、このアドレスに配置された場合、プログラムが効率良く変数にアクセス可能)から外れるので、プログラムサイズや実行速度は不利になると思います。

    プログラムのセクションを2分割して、ミラー領域を避ける様に(ミラー領域には初期値有りの変数などを配置する)プログラムを配置するのが、本来は良いのではないかと思うのですが。

Children
No Data