RL78/G24 スマートコンフィグレータを用いたFAAのサンプルコード生成について

お世話になっております。

 CS+ for CC(RL78,RX,RH850)にて

スマートコンフィグレータを用いた、加算/減算/除算等を行うFAAプログラムの生成方法が知りたいです。

「RL78/G24 FAA ツールガイド CS+編」を見る限り、FAAコンポーネント内のモジュール一覧に”Calculation”があるため

そちらを使用するつもりだったのですが、私の環境では”Calculation”が見当たらず手詰まりになっている状況です。

下記が私の環境でダウンロードされているモジュール一覧になります。

Calculationをダウンロードする方法があるのであれば教えていただきたいです。

それとも、現在スマートコンフィグレータではCalculationは存在せず、

FAAで加算/減算/除算等を行う際はCustom Libraryライブラリを選択し、自分でコーディングするしかないのでしょうか?

ちなみに、現在使用している環境は下記になります。

・CS+ for CC (v8.11.00)

・RL78  ファミリ用  C  コンパイラ CC-RL  (v1.12.00)

・構造化アセンブラ  DSPASM  (v1.04.02)

・RL78 スマート・コンフィグレータ (1.11.00)

Parents
  • FAAで加算/減算/除算等を行う際はCustom Libraryライブラリを選択し、自分でコーディングするしかないのでしょうか?

    はい、上記でご対応いただけますようお願いします。

    現在、計算のみを行うライブラリはございませんが、具体的にどのようなライブラリを想定されていたか、差し支えなければご参考にお教えいただければと思います。(2つの値を与えると加算/減算/除算の結果が得られる、ようなイメージでしょうか)

    以上、よろしくお願いします。

  • ご回答ありがとうございます。

    コーディングが必要との旨、承知しました。

    ライブラリについてですが、

    ハードウェアマニュアルでいうサブプロセッサ動作2に近いものを想定していました。

    (ADコンバータからデータを取得し、加算/除算を用いてAD平均処理を行うというものです。)

  • ありがとうございます。
    今後のライブラリ開発の参考とさせていただきます。
    現状はコーディングをしていただけますようお願いします。

Reply Children
No Data