みなさんこんにちは〜先輩たちに聞きたいです
CA、CXにはCS+を使用していますが、現在のROM/RAMの残りサイズを表示する方法は知っています。
しかし、CS+ for CC を使用している場合、このオプションが見つかりません。現在の RAM/ROM の残量を表示できる設定はどこにありますか?
-total_sizeオプションでリンカに合計値を出力させればいいのでは。(参考) https://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/onlinehelp/ja-JP/csp/latest/CS+.chm/Compiler-CCRL.chm/Output/ccrl02c0503y0914.html-total_sizeはリンクオプションのプロパティの「その他」を参照。https://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/onlinehelp/ja-JP/csp/latest/CS+.chm/BuildToolOperation-CCRL.chm/Output/bd_T_LinkOptions.html
英語版だとここかな。https://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/onlinehelp/csp/latest/CS+.chm/BuildToolOperation-CCRL.chm/Output/bd_T_LinkOptions.html