CS+ for CC ROM/RAM 現在の残りサイズ

みなさんこんにちは〜先輩たちに聞きたいです

CA、CXにはCS+を使用していますが、現在のROM/RAMの残りサイズを表示する方法は知っています。

しかし、CS+ for CC を使用している場合、このオプションが見つかりません。現在の RAM/ROM の残量を表示できる設定はどこにありますか?

Parents
  • -total_size だと rlink の標準出力に出る=ビルド時コンソールに出るので後から読むには向かないかな。 map ファイルに情報を書き込んでくれる -show=total_size のほうがよさそうっス(同、リンクオプション→リスト)

    ※使用量が出るだけなので、残量計算は人間がやらなければなりません。

    フラッシュメモリ領域をいくつかに分割して使うような場合には、この「リンカから見える使用量」と「プログラマ的に欲しい使用量」(残量)はそもそもの意味論からして違うことがあります。なのでウチでは -show=total_size は使っていません(誤解を招くだけなので)

Reply
  • -total_size だと rlink の標準出力に出る=ビルド時コンソールに出るので後から読むには向かないかな。 map ファイルに情報を書き込んでくれる -show=total_size のほうがよさそうっス(同、リンクオプション→リスト)

    ※使用量が出るだけなので、残量計算は人間がやらなければなりません。

    フラッシュメモリ領域をいくつかに分割して使うような場合には、この「リンカから見える使用量」と「プログラマ的に欲しい使用量」(残量)はそもそもの意味論からして違うことがあります。なのでウチでは -show=total_size は使っていません(誤解を招くだけなので)

Children
No Data