お世話になっております。
CS+ for CC V8.12.00 [06 Jun 2024]を使用しています。
MCUはRL78ですが、G13とG23を使用しています。
CS+でプロジェクトを新規作成した時に以下に気づきました。
- G13 (R5F100SL)で新規作成するとプロジェクトツリーに端子配置図と端子配置表が表示される
- G23 (R7F100GGN3CFB#AA0)で新規作成するとプロジェクトツリーに端子配置図と端子配置表は表示されない
端子配置図と端子配置表はMCUの種類によって表示されたり、されなかったりするということでしょうか?
そもそも、SmartConfiguratorを有効にしている場合、この端子配置図と端子配置表は使わないということになりますでしょうか?
RI78V4 V2のアプリケーション実装を検討していますが、SmartConfiguratorが使えないようなので、関連して調べていた上で上記に気づきました。