コード生成で生成されたCSIのピン番号を変更したい

RL78:F14、CC-RLで使用しています。

コード生成でCSI01を生成されると、使用するピン番号が割り振られますが、

同じCSI01に使用できる他のピンに変更したい。

生成された初期化のコードをいじればいいのでしょうが、再度コード生成すると

もとに戻ってしまうので、何とかできないかと悩んでいます。

Create関数をコピーして生成時に変更されないようにしてそれを使うでもいいけど・・・

端子配置表で変更できるので、それが反映されるかと思ったのですが

いいアイデアありませんでしょうか。