マイコン初心者です。
マイコン設定でLCD駆動を内部分割にしてあるのですが、
R_LCD_Voltage_On()にある待ち時間が100msと記載ありましたけど
実際に動かすと、1secかかっているので
ウォッチドック・タイマが動いて止まってしまいます。
改善として以下を考えています。
1.ウォッチドック・タイマの動作開始時間を変える
2.LCD駆動の待ち時間を変える
上記、内容を反映させるにはどこを変更すればいいですか?
また、他にいい案がありましたら、教えてください。
ウォッチドック・タイマを起動する部分をコメント・アウトして、起動させない。
チョコです。
RL78のウォッチドッグ・タイマはオプション・バイトで設定するので、プログラムでは対応できません。
オプション・バイトのC0Hがウォッチドッグ・タイマの指定なので、そこで動作を禁止すべきです。
また、コード生成では初期状態でウォッチドッグ・タイマがオンになっているので、下に示すRL78/G14の例のように「ウォッチドッグ・タイマ動作設定」を「使用しない」に設定してください。
昔からこの初期状態で「使用する」としているのが気に入らないと文句を言ってますが、全く対応してもらえませんでした。(スマート・コンフィグレータでは使用する機能を追加していく方式になっているので、コード生成はもう治らないと思われます。)
以上
なるほど、勉強になりました。