P206(DALIRxD4)端子でDMX受信する方法について

RL78/I1Aシリーズで、DMX受信したいと考えています。
但し、公開されているアプリケーションノートには、入力端子はP11(RxD0)の例しか記載されていませんが、
P11は別機能で利用したいので、他の端子の中でDMX通信サポートされているP206(DALIRxD4)の方を使用したいです。

サンプルコードとして、LED制御評価ボードであるEZ-0012のためのコードを、Applilet EZ for HCDにて入力方式をDMX通信にして自動生成しています。
サンプルコードでの入力端子はP11(RxD0)ですが、EZ-0012にて正常に動作することを確認しています。
このサンプルコードをベースにして、P11(RxD0)→P206(DALIRxD4)へ入力の変更を行っています。

そのコード変更の中で、DMX信号のBreak幅を測定にはTAU07を使用されていますが、
その入力信号はTI07=P11となっています。
そこで、TI07をP206に変更する方法を色々と調査してみましたが、その情報が見つかりませんでした。

そこで、以下の2点をご教授願います。
宜しくお願いいたします。
①TI07=P206にすることは可能でしょうか?
 可能であれば、その方法を教えてください。
②もし①が不可能であれば、
 他のTAU0xで代用はできるものでしょうか?

Parents
  • D70116(中の人)です。

    気づくのが遅れてすみません。

    >①TI07=P206にすることは可能でしょうか?

    RL78/I1AのP206にはTIx端子は割り当てられていない為、できません。

    >他のTAU0xで代用はできるものでしょうか?

    他のTIx端子を使用することはできますが、内部では結線されていないため、外で空いているTIx端子に配線をする必要があります。

  • ご回答ありがとうございました。

    実際には、TI06(P06)にも配線して、このためにプログラムを修正しました所、DMX受信ができるようになりました。

Reply Children
No Data