現在、R5F5651EDDFP30を使用してボードを作成しています。
環境条件は、次の通りです
クロック入力 16MHz
CS1領域 4ウェイト、8Bitのバス幅で使用
下記のアセンブラで命令が並んで実行させた場合は、どういったウド気になるのでしょうか
mov.w R6,FDCMDBUF+DATASIZE[R12] ; CS1領域アクセス bclr #BUFMODE:3,P_P1DR[R9] ; P15をLOW出力
この場合、CS1領域を出力中にP15がLOWレベルになることは、あるのでしょうか?
ありがとうございます。
プログラムの処理的には、命令順で動作させたいと思っていますのでまずいです
そのため、ウェイトの投入で対応したいと思います
実際の命令については、[R12]の命令でウェイトがはいいているため、
実際の波形を確認してウエイト時間をコントロールしたいと思います。
ありがとうございます