以下のリンクに記事を書きました
RXマイコンで動作する関数電卓
RX65N/RX72N Envision Kit で動作するコンパイル済みバイナリーもありますので、持っている人は試す事が出来ます。
又、git から、一式を取得、コンパイルすれば、他のRXマイコンでも動作させる事が出来ます。
現在動作確認を行ったマイコンは、「RX62N、RX631、RX64M、RX71M、RX66T、RX72T」です。
※ターミナルとシリアル接続して対話形式で操作