community-ja.renesas.com/.../r01an2608ej0103_5F00_rx.pdf
参照ファイルは変更されていますが、USBのWebページに接続できません
ご迷惑をおかけしました。Renesasホームページの改訂によりURLが不通になっているものがあります。最新のURLを下記に記載します。
・USBドライバ:USBドライバ | Renesas・M3S-T4-Tiny:RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] | Renesas・RX Driver Package:RX Driver Package | Renesas・RX72M RSK:RX72M-Starter-Kit-Plus - Renesas Starter Kit+ for RX72M | Renesas
なお、HTTPサーバのサンプルプログラムはRenesasホームページでの公開を停止していますが、下記のFAQから入手可能です。FAQ 2001250 : RX用TCP/IP M3S-T4-Tinyと組み合わせて使えるサーバ及びクライアントのサンプル(デモ)はありますか?