教えてください。RX210においてE2データフラッシュを使用しています。E2データフラッシュに書き込まれたデータは再度プログラムをE2やスティックライターで更新すると初期化されるように見うけられますが、その認識で正しいでしょうか?
suzukiさん、こんにちは。NoMaYと申します。以下のFAQの内容に該当していませんでしょうか?(私の記憶では結構この手の質問は何度もあった気がします。直感に反するのでしょうね、、、)書き込みを行うとデータフラッシュの値が消去されるja-support.renesas.com/knowledgeBase/17797593[関連リンク]PG-FP6、PG-FP5、Renesas Flash Programmer(RFP)のFAQを以下にまとめました。ja.na4.teamsupport.com/knowledgeBase/17797455RX210 CS+でデバック、データフラッシュ領域 消えるときの対処japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/6841/rx210-cs