お世話になります。
数usくらいのパルスを100ms間隔くらいで出力したいのですがパルスカウンタが16bitなので
仮に1usのクロックだと65msくらいが上限になってしまいます
これをもっと長い周期にしたい場合はどうすれば良いでしょうか
タイマ同期周期を使って分周することも考えましたがこの場合の分解能(というか時間精度)は
どうなるのでしょうか
宜しくお願いします
yoshiさん おはようございます、NAKAといいます。 TPUを2つ使って TPU0:周期用(例えば500ms周期に設定) TPU1:Duty用(例えば1μsに設定) 周期用TPU0の割込みでTPU1のTCNTクリア&TSTRで開始 Duty用TPU1の割込みでTSTR停止 というのはどうでしょうか?