いつもお世話になっております。
RX65NのSPIを使用して、ペリフェラルデバイスを制御を検討しておりますが、
RSPIレジスタに値を設定しても、設定した値が反映されていないように見えます。
添付画像は、実機でのステップ実行を行った際の結果画面になります。
IO Registers上のアドレスやRW属性は正しく表示されておりますが、
値は、常に0になります。また、IO Registers上でも値は変更できませんでした。
対象のレジスタのデフォルト値は、0以外のもののありますので、
ソースコード上の問題になりますでしょうか? ご確認ください。
以上、よろしくお願いいたします。
こんにちは hira です
「消費電力低減機能」で、RSPIを有効にしているでしょうか?