RX651のSCI通信でエラー発生時にグループ化された割込みに制御がうつらない

お世話になっております。
RX651のSCI通信で、接続先の機器でフレーミングエラーを発生させても、グループ化された割込み(Excep_ICU_GROUPBL0(void))に飛んで来ません。
そもそも他のプログラムではフレーミングエラーが発生した場合グループ化された割込みに飛んできて、そこでエラー処理して継続動作が可能でした。

その実績があるコードを流用していますが割込みに飛んでこない原因が分かりません。
どのたかご教授お願いします。

Parents
  • ちょっと試してみました。

    // SCI6 RXI6
    #pragma interrupt Intr_SCI6_RXI6(vect=86)
    void Intr_SCI6_RXI6(void);
    
    // SCI6 TXI6
    #pragma interrupt Intr_SCI6_TXI6(vect=87)
    void Intr_SCI6_TXI6(void);
    
    // GROUPBL0
    #pragma interrupt Intr_GROUPBL0(vect=110)
    void Intr_GROUPBL0(void);
    
    #ifdef __cplusplus
    //#include <ios>                        // Remove the comment when you use ios
    //_SINT ios_base::Init::init_cnt;       // Remove the comment when you use ios
    #endif
    
    void main(void);
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    void abort(void);
    }
    #endif
    
    void main(void)
    {
    	SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA502;
    	MSTP(SCI6) = 0U;
    	
    	//割り込み優先度
    	IPR(SCI6, RXI6) = 4;
    	IPR(SCI6, TXI6) = 4;
    	IPR(ICU,GROUPBL0) = 4;
    	
    	SCI6.SCR.BYTE = 0x00;
    	
    	SCI6.BRR = 0xC2;			//9,600bps(PCLKB=60MHz)
    	SCI6.SMR.BYTE = 0x00;
    	SCI6.SCMR.BYTE = 0x00;
    	
    	MPC.PWPR.BIT.B0WI  = 0;
    	MPC.PWPR.BIT.PFSWE = 1;
    	
    	//RXD6->P01
    	MPC.P01PFS.BYTE = 0x0A;
    	PORT0.PMR.BIT.B1 = 1;
    	
    	//TXD6->P00
    	MPC.P00PFS.BYTE = 0x0A;
    	PORT0.PMR.BIT.B0 = 1;
    	
    	//グループBL1割り込み
    	ICU.GENBL0.BIT.EN12 = 1;	//TEI6
    	ICU.GENBL0.BIT.EN13 = 1;	//ERI6
    	
    	//割り込みフラグクリア
    	IR(SCI6, TXI6) = 0;
    	IR(SCI6, RXI6) = 0;
    	IR(ICU,GROUPBL0) = 0;
    	
    	//割り込み許可
    	IEN(SCI6, TXI6) = 1;
    	IEN(SCI6, RXI6) = 1;
    	IEN(ICU,GROUPBL0) = 1;
    	
    	//通信開始
    	SCI6.SCR.BYTE = 0xF0;		//ここではTEI割り込みは有効化しない
    	
    	while(1)
    	{
    		__nop();
    	}
    	
    }
    
    #ifdef __cplusplus
    void abort(void)
    {
    
    }
    #endif
    
    void Intr_SCI6_RXI6(void)
    {
    	unsigned char dummy;
    	
    	dummy = SCI6.RDR;
    }
    
    void Intr_SCI6_TXI6(void)
    {
    	__nop();
    }
    
    void Intr_GROUPBL0(void)
    {
    	//TEI6
    	if (ICU.GRPBL0.BIT.IS12 == 1)
    	{
    		__nop();
    	}
    	
    	//ERI6
    	if (ICU.GRPBL0.BIT.IS13 == 1)
    	{
    		SCI6.SSR.BYTE &= ~0x38;		//エラークリア
    	}
    }

    添付のソースで動かしたところ、思ったところに飛んできています。

    SCIを動かすのに(ほぼ)最低限のコードで構成していますので、何か抜けている設定がないか見てみてください。

  • tfさん

    こんばんは、サンプルコードありがとうございました。
    このコードで動かしたところ、GROUPBL0に飛んできました。
    これから自分のコードに何が足りなかったかを調べます。
    また、自分が作成した他のプログラムでは正常に動作していたのが不思議で、たまたま動いていただけで
    正しく動作していなかったのではないかと思います。
    ありがとうございました。

Reply
  • tfさん

    こんばんは、サンプルコードありがとうございました。
    このコードで動かしたところ、GROUPBL0に飛んできました。
    これから自分のコードに何が足りなかったかを調べます。
    また、自分が作成した他のプログラムでは正常に動作していたのが不思議で、たまたま動いていただけで
    正しく動作していなかったのではないかと思います。
    ありがとうございました。

Children
No Data