PxxPFS.ASEL=1 はいつが良い?

231 や 671 などでアナログ回路が接続されているピンの MPC.PxxPFS の ASEL はいつ 1 にすれば最適でしょうか?

1. リセット解除直後、できるだけ迅速に (MSTPCRA や  S12AD の初期化より先)

2. リセット解除直後 (は ASEL=0 のままとし) MSTPCRA や S12AD や S12AD1 の初期化一式が完了後

言い換えると

・回路的にデジタル入力としては中途半端な電圧がかかってしまう状況で ASEL=0 な時間が長時間あってよいか否か?

・その状況でデジタル入力部に貫通電流が流れないか?

・ S12AD のモジュールスタンバイ解除前に ASEL=1 にしてよいか(ハード的・ソフト的・両方の意味で)

という疑問です。

入力回路のところの 3入力OR は中途半端な電圧で問題ないか?

※ 231 や 671 ではほぼすべての入力端子がシュミットトリガ動作になっているので問題なさそうな気がしてきた・・・

62N とか 63T だとどうだったけ?

(この構成図だと ASEL=1 かつ PCR=1 は厳禁っスね)

Parents
  • わわいです

    問題があるのであれば、必ずマニュアルにその記載があるはずなので、その心配はないような回路構成になってるものと思われます

    #そりゃ確かなことはルネサスに問い合わせないとわかりようもないことですが。

Reply
  • わわいです

    問題があるのであれば、必ずマニュアルにその記載があるはずなので、その心配はないような回路構成になってるものと思われます

    #そりゃ確かなことはルネサスに問い合わせないとわかりようもないことですが。

Children
No Data